查看:
42116
回复: 73 |
讨论德州仪器LM2596价格比其他品牌贵几倍的原因!!!
|
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-05-11 23:16:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
大家平时在选型时看到TI的LM2596系列降压芯片要比其他品牌的要贵好几倍,本来想用国际大品牌同类型的料,但是看到几倍的价格,望而却步。脑海又想起老板每次在开会时那忧伤的语气在耳边回响:现在市场竟争非常激烈,我们的产品一定要在保证品质的同时把cost dowm控制好。在经过一翻思想斗争后,面对老板要鸡肥又正轻称的要求,工程师一般往往会选择价格低的品牌(心想,反正都差不多,先把老板看得到的事情先做了,品质出了问题在说)。但是实际到最后,往往产品会出问题。 在TI官网看到一篇对LM2596制造工艺及与其他品牌的差异讲解文章,终于明白为什么TI的LM2596会比其他品牌同类型的降压芯片贵几倍的原因。 原文链接: http://www.deyisupport.com/blog/b/power_house/archive/2016/05/25/52387.aspx?HQS=sva-bmp-sspl-gen123-aut-null-1b-cn&eloquaCampaignId=526&utm_campaign=sva-bmp-sspl-gen123-aut-null-1b-wwe&utm_medium=email&utm_source=Eloqua(转载TI官网,最终解悉权归TI所有) 这种情况一般出现在过流或短路保护,在开发阶段很难发现。 |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-12 13:05:04
|
显示全部楼层
14#
>但装到汽车上就是坏! which components went broken? |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-17 21:52:19
|
显示全部楼层
35#
>最近我给一个亲戚改了一款汽车里的控制器,因为TI的LM2596-5.0(电容是红宝石,电感是TDK)和ULN2003A老坏。
>我给改了那些呢?LM2596改了XL1509-5.0,红宝石改了丰宾,电感改了顺络,TI的ULN2003改了安森美的ULN2003,此外还有5个IRLR120改了UTC的UTM6016。整个硬件部分重新 >layout了,总体成本下降了大约小40元,但却不会坏了,这又是为什么呢? > 注:除他的TDK电感和红宝石电容外,其余物料都是立创商城采购的。 You are welcome to post more detail. Why do you use two fuses on one design? |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-18 19:26:14
|
显示全部楼层
42#
>Why do you use two fuses on one design? 为什么在同一个设计上使用两个保险丝? |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-19 01:14:21
|
显示全部楼层
44#
〉贴片保险丝/1A 16V 自恢复保险丝 编带 You use 16V, 1A rated auto-reset fuse for automotive application, do you think it will survive the automotive environment? Normaly, it requires 40V rated components for 12V system, and 60V rated components for 24V system. |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-19 11:43:35
|
显示全部楼层
47#
〉贴片保险丝/1A 16V 自恢复保险丝 编带 what's the resistor for this fuse? |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-19 19:15:01
|
显示全部楼层
50#
>你可以把自恢复保险丝看作一个动态电阻 This is why the rated working voltage is important. |
|