查看:
1240
|
回复:
0
|
NRF51802与NRF51822 兼容问题
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2019-10-17 14:41:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
nRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。 nRF51822基于配备256kB flash+16kB RAM的32位 arm Cortex M0 CPU 而构建。 嵌入式2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与Nordic SeMIConductor 的nRF24L系列产品无线兼容。 nRF51822 还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。 灵活的31引脚GPIO映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。 这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。 nRF51822 支持 S110 蓝牙低功耗协议堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括 Gazell),这两种协议堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。nRF51822 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,用户可选择使用芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51822 工作期间的射频峰值电流低于 10 mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。 nRF51822 具有 6x6mm 48 引脚 QFN 封装和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;区别在于:a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;b,Tx power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同技术支持nRF51802_PS_v1.2(1).pdf nrf51822-qfaa.pdf |
|