查看:
635
|
回复:
1
|
原装pt4115 官方授权代理商,5亿现货库存,技术支持
|
shiwei2019
15
主题
30
回复 |
发表于2019-11-11 09:49:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 6 V 到 55V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和 外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,PT4115 进入极低工作电流的待机状态。 林生:18923843922同微X
|
shiwei2019
15
主题
30
回复 |
发表于2019-11-11 10:05:22
|
显示全部楼层
2#
林生:18923843922同微X
|
|