查看:
1333
|
回复:
0
|
IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的...
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2019-11-14 16:47:27
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。 该芯片内置32bitARM Cortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256KROM,512K Flash以及64KB SRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间. 该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,减,乘,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2和ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持1:4语言压缩跟解压,支持PDM及I2S输出; |
|