查看:
2938
|
回复:
1
|
PHY6202 PCB原理图 技术参考资料
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2019-11-14 17:22:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。 今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案 先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202 这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM® Cortex™-M0 芯片。内核M0相对于nRF51802和NRF51822处理性能要好,以及灵敏度比51822还要好!软件上比起51802和51822 都简单,研发时间能减少很多,单个引脚天线减少很多不必要的时间。 可以作为独立系统运行,也可以作为主机MCU的从设备,通过I2C / UART 接口提供蓝牙功能。封装有QFN32\QFN48 128K ROM,138K SRAM,和256/512KFlash。 1M 2M速率可调 其次PHY6202这款芯片 性能及其稳定,工作温度范围达到 -40°C 到 +125°C PHY6202_BLE_SoC_Datasheet_v09_2018092503(3).pdf |
深圳领越电子
10
主题
83
回复 |
发表于2020-04-22 17:15:20
|
显示全部楼层
2#
SYD8811对标nR*52832 (Pin to pin兼容不用改板子)
联系方式:http://www.linkyeah.cn 深圳市南山区科技园高新工业区W1-A栋701室 黄女士: 13925268772 公司:深圳市领越电子有限公司 qq:565006621
|
|