查看:
4091
|
回复:
10
|
TTP223N-HA6的误触发
|
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-12-01 09:40:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
这几天遇到 TTP223N-HA6应用场景的抖动及误触发; 1、一批货,装机几十个,就能发现20%左右的触摸抖动及误触发; 2、尝试改变灵敏度电容(1pF ~ 50pF),原设计是6pF电容; 2.1、尝试去掉6pF电容,规格书上说是灵敏度最大;抖动变少,直接更多的误触发;(按键判断有防抖软件处理) 2.2、尝试把6pF电容更改至22pF电容,还是保留不规则的抖动,误触发也就少了; =》增大电容容量的方向是对的;由于是电池供电,这种抖动,会导致我的电池耗电增大,郁闷中; 大家有什么好的办法? RH6015C? TTP233D-HA6?还是其他更佳? |
我是老大
16
主题
32
回复 |
发表于2019-12-01 15:46:03
|
显示全部楼层
6#
产品的质量把控不严,有时候做产品不能只看手册,也不能听取经销商的. 要放宽条件 降额使用. 其实,说穿了 就是产品质量的问题.
|
|