查看:
1454
|
回复:
3
|
flash存储器原理及作用是什么?
|
|
发表于2019-12-16 17:39:03
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
flash存储器的工作原理 flash存储器又称闪存(快闪存储器),是一种电可擦可编程只读存储器的形式,是可以在操作中被多次擦或写,EEPROM与高速RAM成为当前最常用且发展最快的两种存储技术。计算机的BIOS 、数字照相机等的存储卡中都使用闪存。flash存储器的主要特点是在不掉电的情况下能长期保持存储的信息。就其本质而言flash存储器属于EEPROM(电擦除可编程只读存储器)类型。它既有ROM的特点,又有很高的存取速度,而且易于擦除和重写, 功耗很低。目前其集成度已达4MB,同时价格也有所下降。由于flash存储器的独有优点,如在一些较新的主板上采用Flash ROM BIOS,会使得BIOS 升级非常方便。flash存储器可用作固态大容量存储器。 目前普遍使用的大容量存储器仍为硬盘。硬盘虽有容量大和价格低的优点,但它是机电设备,有机械上的磨损,可靠性及耐用性相对较差,抗冲击、抗振动能力弱,功耗大。因此一直希望找到取代硬盘的手段。由于Flash Memory集成度不断提高,价格不断降低,使其在便携机上取代小容量硬盘已成为可能。 目前研制的flash存储器都符合PCMCIA标准,可以十分方便地用于各种便携式计算机中以取代磁盘。当前有两种类型的PCMCIA卡,一种称为Flash存储器卡,此卡中只有Flash Memory芯片组成的存储体,在使用时还需要专门的软件进行管理。另一种称为Flash驱动卡,此卡中除Flash芯片外还有由微处理器和其它逻辑电路组成的控制电路。它们与IDE标准兼容,可在DOS下象硬盘一样直接操作。因此也常把它们称为Flash固态盘。 flash存储器不足之处仍然是容量还不够大,价格还有点偏贵。因此主要用于要求可靠性高重量轻,但容量不大的便携式系统中。在586微机中已把BIOS系统驻留在Flash存储器中。 flash存储器作用: FLASH存储器又被叫做闪存存储器,是一种长寿命的非易失性(在断电情况下仍能保持所存储的数据信息)的存储器。由于其掉电时仍能保存数据,闪存一般被用来保存设置信息,如在电脑的BIOS(基本输入输出程序)、PDA(个人数字助理)、数码相机中保存资料等。 另一方面闪存不像RAM(随机存取存储器)一样以字节为单位改写数据,因此LFASH不能取代RAM。但是它结合了RAM和ROM的长处,不仅拥有电子可擦除可编程的性能,还不会在断电时丢失数据同时还可以快速读取数据,U盘和MP3里用的就是这种存储器。在过去的二十多年里嵌入式系统一般使用ROM例如EPROM等作为它们的存储设备,近年来Flash存储器全面代替了ROM在嵌入式系统中的地位,用作存储Bootloader以及操作系统或者程序代码或者直接当硬盘使用。 总之FLASH存储器因为其体积小容量大速度快,且不需要电力来维持保存的信息的特点被广泛用于移动存储、MP3 播放器、数码相机、 掌上电脑等新兴数字设备中。 |
|
发表于2019-12-24 15:31:40
|
显示全部楼层
2#
flash存储器又称闪存(快闪存储器),是一种电可擦可编程只读存储器的形式,是可以在操作中被多次擦或写,EEPROM与高速RAM成为当前最常用且发展最快的两种存储技术。
|
|
发表于2019-12-24 15:32:01
|
显示全部楼层
3#
flash存储器的主要特点是在不掉电的情况下能长期保持存储的信息。就其本质而言flash存储器属于EEPROM(电擦除可编程只读存储器)类型。它既有ROM的特点,又有很高的存取速度,而且易于擦除和重写, 功耗很低。
|
|
发表于2019-12-24 15:32:35
|
显示全部楼层
4#
LFASH不能取代RAM。但是它结合了RAM和ROM的长处,不仅拥有电子可擦除可编程的性能,还不会在断电时丢失数据同时还可以快速读取数据,U盘和MP3里用的就是这种存储器。
|
|