查看:
5148
|
回复:
3
|
自动布线出现问题
|
4061N
4
主题
16
回复 |
发表于2019-12-27 22:44:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现在是第二次出现这个问题。 自动布线上面显示卡在了0%,仅能够布一根线。
按理说设置10+6mil的间距,布线应该完全不成问题。 后来我检查发现本地服务器,发现这个 (上传的图片貌似过不了审核,这里说明一下控制台显示的内容:) // Autorouter is running, please keep this window opening, and run the editor "Auto Router" function... 自动布线已经运行,请保持该窗口开启,并打开编辑器运行“自动布线”功能... -------------Connection established----------- Start routing... Routing -------------Connection closed---------------(然后没动静了,布线依然是0%) // 很明显服务器已经自断开了与EDA的连接,应该是刚开始布线的时候就断开了然后我用另一个工程进行自动布线,发现还能正常运行。 // -------------Connection established----------- Start routing... Routing(这里96%) Routing(这里是92%) Routing(这里弹出布线完成96.23%,失败4的窗口了) -------------Connection closed--------------- // 这是什么原因? 即使把所有的线设置成10+6的间距,它依然都只布一根线(开了实时显示),然后就卡在0%,重开EDA和本地服务器均没有解决问题。 是否是我对这个工程的设置有问题? |
小顺GG
0
主题
7
回复 |
发表于2019-12-31 09:07:33
|
显示全部楼层
3#
线不多的话手动布线把 |
|