查看:
2871
|
回复:
1
|
E47便携耳放 双倍效能47耳放线路 可自由DIY
|
电子DIY福
2
主题
1
回复 |
发表于2020-01-05 15:40:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
E47便携耳放 双倍效能47耳放线路 可自由DIY 47型耳放电路是一个非常经典电路,用2片运放输出给耳放,这样可以降低耳放的失真提高供电电流。但是这样还是存在不足,一片双运放最高可以提供100MA电流,这样对一些要求高1点的耳机是完全不足,我自己重新设计的E47耳放采用了单独的电压运放,再用4片运放并联输出,这样输出电流大于200MA.并采用无负反馈结构,动态,细节更加出色。 本机价格比较低了。目的是为了用最小钱打造1个非常高阶的耳放平台。不含对录线,可以自行购买。充电器用你家的手机充电器或者电脑U口充电也可以,机器带自停装置,充电完几自动停止了 ============================== ============================== 下面体现下着个机器的亮点,这些亮点不是那些靠做广告说比3-400耳放还好的耳放所具备: 1 双倍47型效能架构,无大环反馈,驱动耳机动态细节更出色。 2 带有日本欧姆龙耳机保护电路,这个非常关键,台式耳机都带了继电器保护,便携耳机带继电器的,500元内没2家,没继电器的耳放,如果机器有问题,耳放就会挂掉,这是必须有的功能!!! 3 使用出口外国的富士康的屏蔽式耳机插座,音量开最大依然没有一点底噪 =============================================================== 默认使用NE5532廉价且声音中性的运放。虽然便宜但是1-2万机器照样使用,大家根据自己喜欢可以升级LME49720,MUS8820,OP275等多个型号,体验不同声音表现 耳机负载范围:16-300欧 尺寸:6*10mm非常小巧 NE5532运放可自行升级 3.7V锂电池供电
另有PCB空板,*元一张。 需要空板的亲请联系哈。 |
|