查看:
1931
|
回复:
3
|
stm32f103vct6外扩sram芯片
|
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2020-01-08 16:36:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
STM32F103是一款高性价比、多功能的单片机,配备常用的32位单片机片外资源,基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片,片内具有256KB FLASH,48KB RAM ( 片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。是应用的较为广泛的一款单片机, 内置48KB RAM在产品设计过程中如需要外扩SRAM存储器,采用一款由VTI科技公司推出的VTI7064专用STM32单片机外扩的串口SRAM,电源电压范围从4.5V到5.5V,其典型电压值为5.0V,商用芯片工作温度范围0~70℃,芯片工作温度范围-40~+85℃,以低功耗和高可靠的特性被广泛应用于低功耗便携式产品中,如电信设备、工业控制、POS机、无人机、医疗电子等应用。
我司提供各大品牌SRAM存储器,VTI代理点击以下链接直接选型 https://www.sramsun.com/list-339-1.html www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2020-01-08 16:37:36
|
显示全部楼层
2#
STM32F103是一款高性价比、多功能的单片机,配备常用的32位MCU片外资源,基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片,片内具有256KB FLASH,48KB RAM ( 片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。是应用的较为广泛的一款单片机,
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2020-01-08 16:38:06
|
显示全部楼层
3#
内置48KB RAM在产品设计过程中如需要外扩SRAM存储器,采用一款由VTI科技公司推出的VTI7064专用STM32单片机外扩的串口SRAM,电源电压范围从4.5V到5.5V,其典型电压值为5.0V,商用芯片工作温度范围0~70℃,芯片工作温度范围-40~+85℃,以低功耗和高可靠的特性被广泛应用于低功耗便携式产品中,如电信设备、工业控制、POS机、无人机、医疗电子等应用。
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2020-11-02 10:28:48
|
显示全部楼层
4#
STM32F103是一款高性价比、多功能的单片机,配备常用的32位MCU片外资源,基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片,片内具有256KB FLASH,48KB SRAM ( 片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。是应用的较为广泛的一款单片机,
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
|