查看:
3247
|
回复:
2
|
STC15单片机实战项目 - 原理图设计
|
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2020-02-03 22:16:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
原理图设计 一、设计文件链接 1、OrCAD16.6格式原理图设计文件 -> https://yunpan.360.cn/surl_yxgkJyYeQ9j 2、pdf格式原理图设计文件 -> https://yunpan.360.cn/surl_yxgvv34gxNu 二、系统框图
三、电源部分设计说明 1、电源部分主要由MP2451降压电路与LDO降压电路构成,为了实现低功耗,输入电压经过PMOS开关再给到MP2451,待机模式时,可以关闭PMOS开关,实现整机待机电流1.1uA的目标; 关于这部分知识点,可以阅读CSDN或微信公众号的相关文章。 2、STC系列单片机烧录程序时,要求冷启动,也就是说单片机需要断电再上电,所以,LDO输出的3.3V电压经过自锁开关再给到单片机,调试软件时,方便烧录程序; 3、USB-TTL转换芯片用USB_3.3V单独供电,与单片机电源分开,避免烧录程序断开单片机的电源时,驱动芯片也断电了,电脑端检测不到COM口; 4、如下图,DC插头与USB供电用肖特基二极管隔开,避免同时供电时,DC部分的电压(5至24V)损坏USB口,同时,USB接口放置了500mA的可恢复保险丝,进一步保护USB口。
四、单片机部分设计说明 1、为了方便调试程序,集成了USB-TTL驱动芯片,可以直接使用USB线进行烧录程序,同时,为了测试产品低功耗,可以通过针帽断开驱动芯片的电源。如下图:
2、采用外部晶体提供时钟,避免内部RC时钟不稳定,与WIFI模块通讯或RS-485接口通讯不稳定; 3、NTC温度采集电路增加MOS开关,待机模式时,关闭MOS,避免漏电; 4、IIC总线数据线与时钟线,加上拉电阻; 5、其它部分比较常规。 五、RS-485部分设计说明 1、电源输入端,放置10uF电容,发送模式时,提供瞬间能量; 2、信号端A上拉,信号端B下拉,空闲状态下,AB压差为高电平,RO口输出高电平,否则的话,AB电压不稳定,RO输出不稳定,而低电平是串口的起始位,将导致单片机串口的RXD口出现乱码; 3、如果环境比较恶劣,AB口需要更多的保护,此处增加了一个常规的485接口专用TVS管。
六、WIFI模块部分设计说明 1、设计主要参考WIFI模块的应用手册; 2、电源端放置100uF的铝电解电容,提供WIFI模块发射时的瞬时能量
七、数码管部分设计说明 1、设计主要参考TM1620的数据手册; 2、必须使用共阴数码管; 3、驱动芯片电源端放置100uF的铝电解电容,提供数码管动态显示的能量。
欢迎加入硬件家园单片机学习群,群号925620931,别具一格的单片机免费教学,以产品为导向,一起做项目。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「硬件家园」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_39902512/article/details/104295761
如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2020-02-20 17:41:31
|
显示全部楼层
3#
项目已嘉立创打板,预计3月5号前启动STC15实战软件教学, 期待大家的参与。 下一个项目,以STM32为主控进行项目设计。
如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
|