查看:
7258
|
回复:
0
|
AD19转gerber的几个问题,【层压顺序】、【机械层 vs keepout层】
|
bobojust
1
主题
0
回复 |
发表于2020-02-10 20:29:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一、【层压顺序】 1、选择gerber文件下单之后,系统提示选择层压顺序,如图 2、而我们使用AD生成的gerber文件,几个信号层如下图,文件名都一样,后缀名不一样,分别对应不同的层,按默认来说,层压顺序是(TOP)GTL-G1-G2-GBL(BOTTOM)
3、问题是,如上所示gerber是否已经包含层压顺序?还是说需要在文件名(非后缀)中再单独标识出来?比如把如图的四个JetPCB分别改为TopLayer,mid1,mid2,BottomLayer?谢谢~ 二、【关于mechanical layer和keepout layer】 1、按我从字面上的理解;板边,非金属化内孔/槽,应该属于机械层。而keepout层仅仅用于规则层面的禁止布线。 2、但是好像业内又一直有一种默认规则,就是keepout也可以用来表达外框。 3、那么,实际使用时,我们到底应该用哪一层来表达边框?因为看到JLC在AD出gerber的这篇教程里面(http://club.szlcsc.com/article/details_49_1.html),似乎有输出keepout层而未输出mechanical层。 三、【线宽的理解】 用于表达边框和内孔/槽的线,无论是mechanical还是keepout绘制的,由于线本身都有宽度,那么实际加工的时候,线本身的宽度是如何处理的呢? 有朋友可能会说线太细,在公差范围内,不考虑。但这里纯讨论技术问题,我们假设这个线画的很粗,比如2mm。 1、系统自动寻找这条线的中心线,以中心线为矢量路劲来加工? 2、这2mm宽度所对应的板面,会完全被保留,或者完全被切割? 注:以上可能性不讨论公差问题。纯粹指除了公差之外的有效数据部分。 四、立创SMT只能使用立创提供的库文件来绘制的PCB文件才支持下单?只有立创提供的库文件内的元器件才可以贴片? |
|