查看:
5883
|
回复:
6
|
STC15单片机实战项目 - 项目需求
|
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2020-02-18 08:45:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
以经典的51内核单片机设计一款产品,功能如下: 1、采用宏晶的STC15L2K32S2-LQFP32,2k SRAM,32k ROM; 目的:选用STC15系列1T的经典51内核单片机,资源丰富。 2、设计1个运行指示灯,工作时,间隔1s闪烁; 目的:学习定时器,GPIO控制。 3、设计2个按键,1个位于中断管脚,1个位于普通管脚; 目的:学习按键中断检测与按键状态机检测。 4、设计1个PWM控制的呼吸灯,中断按键控制,重新上电,可以恢复原始状态; 目的:学习PWM,单片机内部EEPROM。 5、设计NTC传感器(B值3950K),采集环境温度,显示在数码管上(LED专用驱动芯片TM1620); 目的:学习ADC,数码管/段码屏驱动,串行协议。 6、设计1路RS-485接口,连接电脑端的上位机(C#,提供源码),用于显示温度,控制呼吸灯; 目的:学习RS-485,MODBUS协议,上位机(可选学习)。 7、设计WIFI功能(ESP-12S),采用tcp协议传输,将温度发送至手机aap端(有现成的TCP APP); 目的:学习AT指令,WIFI模块,TCP联网。 说明:掌握了WIFI模块的AT指令,其它无线模块,应用方法大同小异 8、电源输入支持5至28V(MP2451),具有反接保护,浪涌等保护; 目的:学习降压DCDC电源; 9、低功耗设计,按键按下2s进入低功耗(关机),再按下2s唤醒(开机),循环往复,低功耗时,整机待机电流尽量的低,理想1.1uA; 目的:学习低功耗设计; 说明:低功耗设计,牵涉电源设计,外设设计,软件设计等。 10、预留1路IIC接口,用于扩展OLED屏,数字温湿度传感器等, 信号顺序为3.3V,GND,SCL,SDA。 目的:扩展IIC接口; 整个项目就是一个典型的基于单片机的物联网采集与控制系统。涵盖了单片机常用的功能,包含GPIO,外部中断,定时器,UART,PWM,RS-485,ADC,单片机内部EEPROM,数码管/段码屏驱动,降压电源,低功耗设计,WIFI无线,AT指令,状态机编程,面向对象编程,串行协议,MODBUS协议。 项目流程: 1、需求文档 2、方案评估 3、原理图设计 4、PCB设计 5、打板、焊接样机 6、硬件调试 7、软件调试 8、整机测试 9、生产文档 学习板获取方法: 方法1:自己设计PCB,自行打板焊接; 方法2:用群主设计的PCB,自行打板焊接; 方法3:向群主购买(硬件打板调通后才有卖); 学习方法: 按项目流程设计,刘杰会陆续的撰写教学文档,分享设计资料,教学文档通过微信公众号(yjjy168168168)与CSDN(https://blog.csdn.net/weixin_39902512)发布,设计资料 共享在360云盘,链接放在教学文档供下载,同时上传至qq群,方便下载。 与其它教学不同的是:从整个项目流程入手,根据需求,有目的性的系统学习,再局部深入。 下一个项目: 以STM32为主控设计一款产品,功能待定,敬请期待。 如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
牛膝草牛膝草
0
主题
1
回复 |
发表于2021-09-25 09:41:14
|
显示全部楼层
7#
楼主,我这有STM32的开发板和原理图。不知道我能不能上传,上来。是AD格式的
|
|