查看:
1242
|
回复:
1
|
透传模块赋能物联网时代
|
eSIM物联工厂
36
主题
0
回复 |
发表于2020-02-24 14:13:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
物联网概念中无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的关键环节。其中,蜂窝通信模组的作用是通过广域网承载了端到云平台的数据交互,是用户数据传输的通道,是物联网终端的核心部件之一。 端与平台的数据通信通过模组完成,主要有两种方式,AT指令模式和数据透传模式。 1.AT指令模式 AT指令模式,就是主控制器通过串口向模组发送AT命令,将终端数据(“10”)发送给模组,再通过模组发送给平台。发送AT命令成功会有应答(SNED OK)。发送完成后,模组通过串口回应主控制器,发送完成;平台发送数据(“01”)给模组,模组通过串口发送给主控制器,实现对端的操作。发送AT命令成功会有应答。 2.数据透传模式 就是主控制器通过串口向模组发送数据(“10”),再通过模组发送给平台。发送完成后,平台发送数据给模组,模组通过串口发送给主控制器,实现对端的操作。 数据传输过程不需要发送特定的命令。当然进入透传模式还是需要通过主控制器对模组发送相关AT命令进行配置,比如,平台地址,开启透传模式等等。需要注意:透传模式下最好增加数据长度,校验等信息,防止丢包等问题发生,设备通信异常时需要退出透传模式,排查问题。 透传模块顾名思义就是透明传输模块,透明传输就是在传输过程中,不管传输的业务如何,只负责将需要传送的业务传送到目的节点,相当于一条数据线或者串口线,将串口数据通过模组TCP/IP 协议栈对数据进行封装,再通过网络将数据上传云平台,而不对传输的业务进行处理。 物物相连的物联网时代,要想实现智能设备的数据透传就需要仰仗无线透传模块的力量,可实现发送方和接收方数据的长度和内容完全一致,不需对数据做任何处理,只需要数据透明传输,可广泛应用在能源电力、自动抄表、智慧城市、工业自动化、车载交通、环境监测、设备监控、现代农业等诸多行业。 针对时下日益增长的数据透传需求,作为物联网通信开发企业,奇迹物联推出基于eSIM模组技术的AP1000E,AP2000E,AP4000E工业级DTU,无人值守专用。 基于eSIM方案,稳定可靠,为项目的通信组网与无线传输提供有力支撑。 支持RS232、RS485等接口,GPRS/NB/LTE网络覆盖,宽压,支持网络配置; 此外,奇迹物联还推出了基于eSIM技术的,支持GPRS/NB/LTE网络的透传模块AP1000MT,AP2000MT,AP4000MT。 与传统DTU相比,与4G DTU应用场景类似,硬件简化版的DTU(不带232/485),尺寸更小,成本更低,集成度更高,可以部署在客户设备的控制板上,便于更换,应用更加灵活。 与模组相比,在硬件方面,减少外围硬件电路设计开发工作量,比如电源,射频,SIM接口电路; 只需根据产品引脚定义设计相关接口电路,向设备供电;在硬件方面,无需对模块进行初始化,基本参数(波特率,IP地址,注册包/心跳包)配置完成并进入透传模式后,终端可以通过透传模块,与云平台通信。 |
u83cloud
0
主题
30
回复 |
发表于2020-06-30 16:08:53
|
显示全部楼层
2#
欢迎关注 eSIM物联工场
|
|