查看:
16837
回复: 31 |
单价1元的Flash型USB单片机推荐
|
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-05-17 17:43:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
推荐的这颗国产单片机型号为CH551G,是南京沁恒的8位增强型USB单片机,带USB、触摸按键、串口、SPI、PWM等等。内置RC,无需外部晶振,ram大小768byte,flash大小10K,还带128byte的eeprom。 CH551G特点:1、价格1元 2、带USB DEVICE 3、支持10个触摸按键 CH551G简介: 增强型E8051内核 10KB CodeFlash 768B RAM、128B DataFlash 支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器 USB2.0全速DEVICE 支持10个触摸按键 1路UART、1路SPI 内置RC 具体资源请下载技术手册参考:CH552DS1.PDF (CH551G和CH552G引脚兼容,程序兼容,所以官方直接用了CH552的手册) 后面想要购买的可以直接在立创商城购买(立创已经订货了,不过要等一段时间),购买地址:http://www.szlcsc.com/search/global.html&global_search_keyword=CH551&global_current_catalog=&search_type= 要想测试的也可以在官方的这个帖子申请板子测试:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-18 17:22:30
|
显示全部楼层
4#
在乎体积可以用CH552E,1块出头
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-06-27 10:59:32
|
显示全部楼层
10#
是的USB读写U盘的文件系统库是提供的lib库
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-01 15:44:25
|
显示全部楼层
12#
Keil C 51
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-18 10:14:21
|
显示全部楼层
16#
bootloader出厂已固化,支持USB和UART ISP。可多次使用。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-24 08:54:47
|
显示全部楼层
24#
用KEIL 4开发,提供的C语言例程,无需专用硬件编程器,直接通过串口或USB口下载HEX。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-24 08:55:04
|
显示全部楼层
25#
用KEIL 4开发,提供的C语言例程,无需专用硬件编程器,直接通过串口或USB口下载HEX。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-24 08:56:20
|
显示全部楼层
26#
用KEIL 4开发,提供的C语言例程,无需专用硬件编程器,直接通过串口或USB口下载HEX。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-24 08:59:25
|
显示全部楼层
27#
我们出厂的时候bootloader就已经写过了,无使用次数限制,并且默认是未开放的,客户无法更改或擦除的,这个bootloader支持串口和USB的ISP,可直接下载HEX,无需硬件编程器,只要有电脑USB口就行了。还有什么疑问的话也可以加我QQ:1258305301
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-05-02 09:40:03
|
显示全部楼层
32#
出现未知USB设备请检查外围电路和bootloader进入条件。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|