查看:
10224
回复: 29 |
替换进口32位MCU 可替换030系列 103系列
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-03-10 13:05:55
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
103RE RC VC VE等已经量产,欢迎咨询。 2020随着新冠疫情爆发,对于医疗产品的需求也成爆炸式的,有些医疗产品原始方案中MCU采用的是STM32F030K6T6,STM32F030F4P6这2款产品,从复工以来,这2款的产品需求激增,从而导致市场上新一轮的缺货涨价。原材料的供应又成为当前终端工厂采购难的问题。相比17年的缺货涨价,然后这次情况稍有不同,这次有我们航顺MCU品牌,所以对终端工厂说:“不用怕,这次稳得住”。 一、已经经过市场验证了,可以批量替代030系列
二、新品HK32F030M系列 1、产品简介 最高工作频率 32MHz 内置 16KB FLASH 最高支持16个IO 2、产品资料 3、封装
授权代理 QQ:934281213
|
|||
小马哥电子
0
主题
1
回复 |
发表于2021-03-21 19:59:29
|
显示全部楼层
28#
我代理的雅特力 AT32F41RCT7可以pin to pin替换 ,可以直接联系我。qq 670068161 |
|