查看:
1530
|
回复:
1
|
CS5601T/CS5801上海智浦欣单节锂电线性充电IC
|
音频IC
118
主题
9
回复 |
发表于2020-03-31 10:39:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
S5601T是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器件。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电 流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。管脚兼容SGM40561. CS5601T采用纤小的DFN2X2_8L封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃ 描述: 充电电压精度为1%; 10%充电电流准确度; 300mA充电电流,充电电流外部电阻可调; NTC功能; 支持***1mA充电终止电流; 自动断电功能; 低电池输出泄漏电流; 通过电池负温度系数(NTC)在JEITA 范围内运行冷故障时的快速充电电流折半,热故障时恒压充电电压Vout降低到Vo-hot; 20V额定输入电压:具有6.5V 输入过压保护; 过压保护(OVP),欠压保护(UVLO); 电源过载保护,IREF 短路保护,输出短路保护; 芯片恒温自调节充电保护; 封装 DFN2X2_8L 应用 健身配件、智能手表、低功耗手持设备、蓝牙耳机 CS5601T_ch_v1.2(2)(1).pdf CS5801_en_v1.0.pdf CS5601T 管脚兼容SGM40561 CS5601D CS5601S CS5801 |
鹏城过客
0
主题
1
回复 |
发表于2021-10-22 09:43:44
|
显示全部楼层
2#
请问S5601T价格多少?
|
|