查看:
1478
|
回复:
1
|
国产IN612L超低功耗蓝牙芯片突破1主对25从开发资料
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2020-04-03 15:32:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
IN612L是Inplay公司的SwIFtRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。 该芯片内置32bitARM Cortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256Krom,512K Flash以及64KB SRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间 该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,减,乘,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2和ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持1:4语言压缩跟解压,支持PDM及I2S输出 主要特性: BT5.0 完全兼容蓝牙5.0规范; 最高支持2Mbps的通信速率; 支持远程传输(152kbps/500kbps); 支持扩展广播模式 SDR(软件定义无线协议,即2.4G私有协议) 灵活的接受/传输控制; 用于低功耗设计的事件触发模式; 正在的双向传输; 目前唯一与蓝牙5协议同时进行; 处理器和内存 ARM M4F处理器高达64MHZ 256K ROM; 64KB SRAM; 1Kb efuse内存(制造商ID,安全密钥存储); 512KB FLASH(需要叠加,支持XIP模式); n支持空中升级(OTA); RF性能: 接受灵敏度 -104.5dBm@ 125kbps; 接收灵敏度 -97.5dbm@ 1Mbps; 最大输出功率:3dBm; 超低功耗 TX:0dBm 发射电流6.5mA; RX: 7mA; 深度睡眠电流500nA(RTC开启) 其它特殊功能模块 数字加速引擎; 音频引擎 安全引擎 外设接口 最多支持31 GPIO端口 I2C接口:2个主/从时钟高达400KHz; 主SIP接口:1个 最高时钟16MHz; 从SIP接口:1个 最高时钟4MHz; 可配置2个UART接口 最高时钟2MHZ; 5个专用PWM 1个I2S主和1个I2S从,支持双向传输; 2个PDM单声道,1立体声时钟范围160KHz-5MHz ISO7816 键盘扫描仪-最多支持14个通道; 3轴QDEC; 11位ADC,最多支持10个通道; 4个计数器/定时器 封装 QFN486*6mm 工作温度:-40~85度 |
合粤电子
4
主题
78
回复 |
发表于2020-04-16 15:15:26
|
显示全部楼层
2#
专业贴片铝电解电容生产厂家www.dg-heyue.com
|
|