查看:
32887
回复: 30 |
高效多路Buck-DCDC方案EA3036、EA3059
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-05-19 19:33:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
EA3036、EA3059是申风集成推出的多路DCDC降压PMIC方案,支持2.7-5.5V范围输入,0.6V参考电压。 EA3036为三路,EA3059为四路输出。 每路输出可实现2A持续输出能力,并提供独立的使能端进行电源管理和上电时序控制。 EA3036 http://www.szlcsc.com/product/details_112814.html EA3059 http://www.szlcsc.com/product/details_112813.html |
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-05-20 16:43:36
|
显示全部楼层
4#
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-05-23 22:25:25
|
显示全部楼层
5#
这两款PMIC都是同步整流的,外围简洁。即便在输入5V输出1V的情况下,效率也在85%以上(500mA左右时),如果输出3.3V效率更在95%以上。
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-06-04 19:14:11
|
显示全部楼层
6#
使用EA3036设计的ARM A7核心板工作良好,电源部分手摸完全没有热感。
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-06-24 00:04:28
|
显示全部楼层
7#
这两款DCDC相比设计三路或四路SOT23-6的单路DCDC占用面积更少,提供的输出能力也更大,SOT23-6一般也就800mA-1A多点,这两个可以做到2A长跑。
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-11-10 20:38:23
|
显示全部楼层
9#
另一块用EA3036的射频回放板也工作良好,电源部分只摸得出温感,比主控芯片凉快多了。
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2018-12-29 16:16:23
|
显示全部楼层
12#
如果摸到反馈分压电路,分压电阻又比较大的话可能有影响,其他情况一般不会影响到DCDC。
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2020-03-14 16:32:07
|
显示全部楼层
24#
PT1502是一颗完整的PMIC,主要面向有锂电池的设备,1路DCDC+2LDO;EA3036是三路DCDC,不带充电管理,主要给USB或者5V外部供电的设备,电流比前者大很多。两者的应用面差别还是很大的。
|
|