查看:
1832
|
回复:
1
|
CS5315E/CS5318E 三节/四节锂电充电管理芯片样品技术支持
|
音频IC
118
主题
9
回复 |
发表于2020-04-22 09:59:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
上海智浦欣新推出CS5305E /CS5310E/CS5315E/CS5318E 3A全集成同步降压一二三四节锂电充电管理IC!深圳锦宏世纪科技 李工 Q:2881671130 12V 15V 22V 24V 以内电压可直充锂电池,耐压26V 大3A充电电流,充电电流外置电阻可调 NTC功能 1%电池恒压精度 充电电流独立可调 内置功率MOS 550KHZ开关频率,可支持2.2UH电感 支持LED充电状态指示 输出过压,短路保护 输入欠压 过压 过温保护 EQA16纤小封装 符合ROHS兼容指令 CS5305E /CS5310E/CS5315E/CS5318E 要根据产品的充电电压值来选型! |
合粤电子
4
主题
78
回复 |
发表于2020-04-22 11:17:45
|
显示全部楼层
2#
专业贴片铝电解电容生产厂家www.dg-heyue.com
|
|