查看:
2792
|
回复:
3
|
CS5181E锂电充电管理的介绍有技术和样品支持
|
音频IC
118
主题
9
回复 |
发表于2020-04-24 09:53:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CS5181E是一款锂电池线性充电IC。深圳锦宏世纪 李工 Q:288 167 1130适用于空间受限型便携式应用的系统电源路径管理,通过USB端口或交流适配器运行!最高支持1.5A的充电电流,支持非稳压适配器。USB输入电流限制精度和启动序列使得这款芯片能够符合USB-IF涌入电流规范。输入动态电源管理 可防止因错误配置USB电源引起的系统崩溃,并且可最大程度的提高能够从适配器中获得的功率! CS5181E具有动态电源路径管理(DPPM)功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至DPPM阀值时,DPPM电路蒋减少充电电流! CS5181E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护,输出欠压和过压保护,芯片温度调节和保护,充电超时保护,电池过压和短路保护,电池温度保护,此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控!
|
黑侠537
0
主题
2
回复 |
发表于2021-04-19 10:27:19
|
显示全部楼层
3#
能提供数据手册不,老板 |
黑侠537
0
主题
2
回复 |
发表于2021-04-19 10:28:01
|
显示全部楼层
4#
邮箱wangchaoyuan@hualaikeji.com
|
|