查看:
5218
|
回复:
5
|
嘉立创能出个元器件阻值容值等的标识规范吗?
|
advanced
10
主题
80
回复 |
发表于2017-05-20 17:26:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
JLC能出个元器件阻值容值等的标识规范吗? BOM导入时候,发现一些问题, 比如电容100nf的电容写法有: 0.1 , 0.1u, 0.1uF, 100nf等 还有耐压标识 4.7K电阻也是 : 4.70K和4K70等一些标识 强烈建议JLC出个规范,就像建封装的规范样! 最后祝JLC越办越好! |
Mars
4
主题
86
回复 |
发表于2017-05-22 11:28:45
|
显示全部楼层
4#
目前我们公司的规则是, 电阻必须带单位和精度,如10R_1%,10K_1%,2.2R_1%等; 电容的名称是容量/耐压_精度,如:100uF/25V_10%,2.2uF/10V_5%; 参数里面不能出现大于1000的数,可以带小数点. |
|