查看:
9165
|
回复:
9
|
CH554的USB Type-C接口应用实例
|
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-05-22 10:44:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CH554是具有支持智能识别功能的USB Type-C CC控制器的超小封装51单片机 ,支持Type-C端口的连接检测、正反插识别、互联端口的DFP和UFP角色确定、电流模式配置等。芯片在5V电源下提供默认供电、1.5A和3A三种电流模式。在DFP模式下,可检测出设备的正反插以及告知设备的供电能力。在UFP模式下,通过内部AD监测可识别出主机的供电能力。
USB Type-C 接口是USB3.0推广团队于2013年12月推出的接口,新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(100W)。USB Type-C 接口支持USB3.1超高速传输、USB2.0高速传输、HDMI、音频接口等,具有接口丰富、插入便捷等高优点,真正解决了“USB永远插不准”的世界性难题。 USB Type-C 接口如下:
PIN定义说明: TX1+、TX1-、RX1+、RX2+:USB3.1超高速引脚; D+、D-:USB2.0高速引脚; CC1、CC2:Type-C CC控制引脚; VBUS:电源引脚; GND:数字地; Type-C CC引脚具有如下功能: 1、检测设备连接、正反插; 2、DFP( Downstream Facing Port )、UFP( Upstream Facing Port )角色的确定; 3、Typc-C 电流模式的协商( 500mA/900mA,1.5A,3A ); DFP( Downstream Facing Port )模式介绍: DFP为Typc-C CC模式下的主机端口,具体内部结构如下图: 启用DFP模式时,CC1和CC2引脚启动上拉电阻RP,而在UFP模式下的设备的CC PIN引脚会有下拉电阻RD。此时主机端通过设置RP电阻值来告知设备端的供电电流大小。具体的阻值和电流对应关系如下:
UFP( Upstream Facing Port )模式介绍: UFP为Typc-C CC模式下的设备端口,具体内部结构如下图: 在UFP模式下,启动下拉电阻Rd,如果为正插则启用CC1引脚的下拉电阻,如果为反插则启动CC2引脚的下拉电阻。下拉电阻阻值默认为5.1KΩ,下表为连接UFP模式下的阻值要求:
CH554采用芯片IO口开启USB Type-C功能,使用芯片的P1.4、P1.5做为芯片的CC检测引脚,P1.4,P1.5内接AD进行数据采集。工作在DFP模式下,通过设置芯片内置的寄存器开启上拉电阻Rp,通知UFP设备的供电能力。工作在UFP模式下,通过设置寄存器来告知DFP设备已经连接,同时通过内部AD计算出DFP的供电能力。
图1 CH554的DFP模式内部结构
图2 CH554的UFP模式内部结构 综上所述,CH554具备全功能的USB Type-C功能,可对USB Type-C设备进行高达3A电流的充电。同时使用CH554做USB Type-C设备时可和USB Type-C主机进行数据交互。
|
吴占祥888
0
主题
3
回复 |
发表于2022-11-09 01:19:52
|
显示全部楼层
9#
你的资料从那来的
|
吴占祥888
0
主题
3
回复 |
发表于2022-11-09 15:33:15
|
显示全部楼层
10#
我不明白这个vbus是什么意思,有没有典型的应用电路图 |
|