查看:
2656
|
回复:
0
|
开源一块STM32F401核心板 带物联功能
|
Tkwer
3
主题
1
回复 |
发表于2020-04-30 10:19:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
TOLIN,是一块STM32核心板 至于为什么叫Tolin,最可靠的解释就是顺口吧。这是2019年下半年,花些时间将一些零零碎碎的元件拼合成的一块核心板。使用效果其实出乎我的意料,所以打算写一系列的文章来介绍这块板子。 首先其要达到的目标是简便,减少使用杜邦线,同时能插入面板板里,还能与NodeMCU板对板对接,这里使得这块板子也具备了物联的功能,可探索空间进一步扩大。与其他核心板相比它具有什么不同的地方呢?最明显不同的地方就是多了个0.88寸的OLED屏幕,其次两边的io布局其实是在满足与NodeMCU板对板对接的前提下,尽可能满足了市面上一些模块引脚顺序,即模块直接插到核心板上就能完成对接,避免麻烦的杜邦线相连。 TOLIN核心板简介 主控是STM32F401CCU6,外围电路包含32.768KHZ的RTC晶振以及8MHZ高速外部晶振。板上资源有一个复位按键、一个用户LED、一个OLED显示、还提供了集USB通讯供电为一体的Micro-USB接口、SWD调试接口和串口引出。剩余所有GPIO接口以IIC,SPI等通用接口顺序引出。 TOLIN核心板引脚功能图:
附件太大了,还有很多图片无法审核通过“画中画”??? 大家需要可关注“Tkwer望远镜”公众号 提供TOLIN核心板PCB文件,公众号内回复即可获取:TOLIN_PCB |
|