查看:
3022
|
回复:
1
|
STM32单片机精简性能分类,干货快速收藏!
|
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2020-05-07 17:36:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
呕心沥血给大家整理了STM32F1系列产品的基本特性,有归类图可供大家快速辨别性能差异,快速选型,更容易上手! STM32F1 产品线 意法半导体的STM32F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球Arm Cortex-M内核微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用历史上的里程碑。 该系列在集成一流的外设和低功耗、低电压运行等基础上实现了高性能,同时还以可接受的价格实现了高集成度,并具有简单的架构和简便易用的工具。 该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。 · 超值型STM32F100 - 24 MHz CPU,具有电机控制和CEC功能 · STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高达1MB的Flash · STM32F102 – 48 MHz CPU具备USB FS · STM32F103 - 72 MHz,具有高达1MB的Flash、电机控制、USB和CAN · STM32F105/107 - 72 MHz CPU,具有以太网MAC、CAN和USB 2.0 OTG STM32F100超值系列 STM32F100VCT6 STM32F100C8T6B STM32F100超值系列具有高处理性能和11个16位定时器,包括电机控制定时器以及1个面向高效工业控制应用、转换时间为1.2μs的高速12位ADC。 STM32超值系列基于工作频率高达24 MHz的ARM Cortex M3内核,在成本-性能-外设之间达到了出色的平衡。它提供了所有必要特性,从而成为开发经济型应用(一般利用16位微控制器实现)的理想之选。
STM32F101 系列 STM32F101VBT6 STM32F101RCT6 STM32F101系列使用ARM Cortex M3内核,最大CPU速度为36MHZ。该产品包括16-kByte到1-MByte的闪存,在性能和成本之间提供了一个很好的平衡。
STM32F102 系列 STM32F102器件采用Cortex-M3内核,CPU最高速度达48 MHz。它带有USB全速接口,是一种低成本智能解决方案,面向需要USB的应用。
STM32F103 系列 STM32F103CBT6 STM32F103RET6 STM32F103器件采用Cortex-M3内核,CPU最高速度达72 MHz。该产品系列具有16KB ~ 1MB Flash、多种控制外设、USB全速接口和CAN。
STM32F1 产品线 意法半导体的STM32F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球Arm Cortex-M内核微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用历史上的里程碑。 该系列在集成一流的外设和低功耗、低电压运行等基础上实现了高性能,同时还以可接受的价格实现了高集成度,并具有简单的架构和简便易用的工具。 该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。 · 超值型STM32F100 - 24 MHz CPU,具有电机控制和CEC功能 · STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高达1MB的Flash · STM32F102 – 48 MHz CPU具备USB FS · STM32F103 - 72 MHz,具有高达1MB的Flash、电机控制、USB和CAN · STM32F105/107 - 72 MHz CPU,具有以太网MAC、CAN和USB 2.0 OTG STM32F100超值系列 STM32F100VCT6 STM32F100C8T6B STM32F100超值系列具有高处理性能和11个16位定时器,包括电机控制定时器以及1个面向高效工业控制应用、转换时间为1.2μs的高速12位ADC。 STM32超值系列基于工作频率高达24 MHz的ARM Cortex M3内核,在成本-性能-外设之间达到了出色的平衡。它提供了所有必要特性,从而成为开发经济型应用(一般利用16位微控制器实现)的理想之选。
STM32F101 系列 STM32F101VBT6 STM32F101RCT6 STM32F101系列使用ARM Cortex M3内核,最大CPU速度为36MHZ。该产品包括16-kByte到1-MByte的闪存,在性能和成本之间提供了一个很好的平衡。
STM32F102 系列 STM32F102器件采用Cortex-M3内核,CPU最高速度达48 MHz。它带有USB全速接口,是一种低成本智能解决方案,面向需要USB的应用。
STM32F103 系列 STM32F103CBT6 STM32F103RET6 STM32F103器件采用Cortex-M3内核,CPU最高速度达72 MHz。该产品系列具有16KB ~ 1MB Flash、多种控制外设、USB全速接口和CAN。
STM32F105/107 系列 STM32F105VCT6 STM32F107RCT6 STM32F105/107器件采用Cortex-M3内核,CPU最高速度达72 MHz。它们面向需要连接功能和实时性能的应用,例如工业控制、安全应用控制面板、UPS和家用音响。该系列具有64~256KB片上Flash存储器、64KB SRAM和14个通信接口。
相关开发资料链接 ST开发工具 ST生态系统 STM32配置工具和代码生成器 STM32CubeMX 大家一起交流探讨。 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2020-05-11 15:18:25
|
显示全部楼层
2#
相信可以帮到大家快速理解和归类不同的芯片类型
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|