查看:
871
|
回复:
0
|
何为无极性电容?是干什么用的?
|
元器件小白
55
主题
0
回复 |
发表于2020-05-13 13:47:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
无极电容就是众多电容中的一种,根据电容的极性可以将电容分为无极性电容和有极性电容两种,而此篇文章我将给大家说说,何为无极性电容?它到底是干什么用的?无极性电容该如何选用?下面主要通过以上三个问题来给大家详细讲讲: 第一个问题:何为无极性电容? 很简单,无极电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。因为这款电容不存在漏电的现象,主要应用在耦合,退耦,反馈,补偿,振荡等电路中。下图为无极性电容参考图。 第二个问题:无极性电容到底是干什么用的? 无极性电容应用在纯交流电路中,并且 由于它的容值比较小,也可以应用在高频滤波,下面就给大家举例说明该电容器的应用: 这主要介绍RC消火花电路,当用天线接收广播电视节目的时候,如果打开日光灯,日光灯闪烁启辉时,则收音机或是电视机的喇叭里就会听到不规则的“咔咔”声,电视机屏幕上显示许多很强的亮线及亮点买这些都是电火花曹成的高频杂波干扰。在电子设备中,断开有电感的电路时,接点之间也会产生类似的电火花,如图一,电路中,开关S突然断开,贿赂电流很快有io变为0,即电流的变化率很大,因而在线圈的两端便产生很大的自感动势。这个电动势有碍电流变化的都趋势,它的方向与外加电压的方向一致,两者叠加在一起就使得开关两端的电压U1很高,高于一定值时,这个“冒了尖”的电压变将空气击穿,形成电火花。这种电火花会使接触点被烧蚀氧化而产生接触不良的故障,因此,消除接点间的电火花就显得十分重要。在切断电路时,只要控制线圈的电流不要由i0极具下降,线圈两端你的电压就不会过大,也就不会发生电火花,如图二,在电感两端接了RC消火花电路。在开关S突然断开以后,i1便对电容器充电。电感中的磁场能量一部分在R和r上消耗掉,一部分转化成电容器C中的电场能,进而使电容器C再放电,从而消除了火花。 第三个问题:无极性电容该如何选用? 这类电容选用还是非常方便的,直接选用相同型号相同规格的即可,若没有以上条件都不符合,则可以根据以下几种方法进行参考: 1.选择合理的电容器精度。在大多数情况下,对电容器的容量要求并不是很高,标称容量大致相同就可以了,在振荡回路,滤波,延时电路和音调电路中,则需要选用误差绝对值在0.3%-0.5%以内的。 2.根据电路要求选择电容,纸介电容器一般用于低频交流旁路电路,云母电容器或者次介瓷介电容器一般用于高频或者是高压电路中。 3.可以选用额定电压大于或者等于的电容器替代 4.高频电容不能用低频电容替代 5、根据应用的场合来考虑电容器的工作温度,工作范围,温度系数等 6.在标称容量不能满足时,可以采用串联或者是并联的方法来满足这个要求,但是要注意电路中加在电容器上的电压要小于电容器的耐压。 以上三点问题的解答希望能够解决您的疑问。https://www.ickey.cn/ |
|