查看:
1294
|
回复:
1
|
带有ECC的256Kx16高速异步SRAM
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-05-18 17:52:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
ISSI IS61WV25616EDALL是高速,低功耗4M位SRAM,组织为256K字乘16位。它使用ISSI的高性能CMOS技术制造,并实现了ECC功能以提高可靠性。 当CS#为高电平(取消选择)时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。 使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOW Write Enable(WE#)控制存储器的写入和读取。 数据字节允许访问高字节(UB#)和低字节(LB#)。 IS61WV25616EDALL封装在JEDEC标准的48引脚微型BGA(6mmx8mm)和44引脚TSOP(TYPEII)中。 主要特点 –高速访问时间:20ns –单电源 –1.65V-2.2VVDD –低待机电流:1.5mA(典型值) –完全静态操作:无需时钟或刷新 –数据控制 –三个状态输出 –工业和汽车温度支持 –可用无铅 –错误检测和纠正
功能框图
功能说明 SRAM是随机存取存储器之一。每个字节或字都有一个地址,可以随机访问。异步SRAM支持多种模式。每个功能在下面的“真值表”中进行了描述。 待机模式 取消选择时,设备进入待机模式(CS#高)。输入和输出引脚(I/O0-15)处于高阻抗状态。该模式下的电流消耗为ISB1或ISB2。 写模式 片选(CS#)低和写使能(WE#)低的写操作问题。输入和输出引脚(I/O0-15)处于数据输入模式。即使OE#为低电平,在此期间输出缓冲区也将关闭。UB#和LB#启用字节写入功能。通过使LB#为低,来自I/O引脚(I/O0至I/O7)的数据被写入地址引脚上指定的位置。在UB#为低电平的情况下,来自I/O引脚(I/O8至I/O15)的数据被写入该位置。 读取模式 片选(CS#)低和写使能(WE#)高的读操作问题。当OE#为低电平时,输出缓冲器打开以进行数据输出。不允许在读取模式下对I/O引脚进行任何输入。UB#和LB#启用字节读取功能。通过启用LB#低,来自内存的数据将出现在I/O0-7上。当UB#为低时,来自存储器的数据出现在I/O8-15上。 在读取模式下,可以通过将OE#拉高来关闭输出缓冲器。在此模式下,内部设备作为READ操作,但I/O处于高阻抗状态。由于器件处于读取模式,因此使用有功电流。 宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-05-22 16:18:58
|
显示全部楼层
2#
ISSI IS61WV25616EDALL是高速,低功耗4M位SRAM,组织为256K字乘16位。它使用ISSI的高性能CMOS技术制造,并实现了ECC功能以提高可靠性。 宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
|