查看:
3724
|
回复:
7
|
4G CAT1 DTU通信板ML302MD-DTU通过 TCP透传自动连接OneNET云平...
|
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2020-07-23 00:46:50
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一款简单好用、连接稳定的4G CAT1通信板ML302MD-DTU如何连接OneNET云平台? 本次给大家演示操作,具体操作如下: 1)准备器材工具和相关的开发手册资料,资料工具如下:ML302MD-DTU开发使用手册.rar 调试工具.zip 已上传,请自行下载。 器材:USB转TTL串口、转接板、杜邦线、ML302MD-DTU通信板、电容470uf/16v 、充电宝(5V/2.4A) 转接板功能已将数据串口TXD0 RXD0等引脚引出,方便接线。 以上截图相关使用的配置命令和查询命令都已提前写好在工具栏里。下面开始测试。 2)硬件接线方式: y串口接线为交叉式接法,KEY引脚为电源通断控制脚,拉低,通信板通电。 以上是接线实物图 3)开始上电模块,模块输出打印信息 4)配置串口波特率、服务器参数和心跳包 相关指令含义,自己查询手册。 重启后,上报信息,如果打印信息正确,说明参数设置成功。 参数配置完成,此时我们可以查看RDY引脚是否为高电平,如果是,说明服务器连接成功。 发送其他查询指令,看看实际信号质量,天线的阻抗匹配很关键,阻抗匹配好,增益效果才会更好。此时的服务器已经是连接上了,然后我们发送一个登陆包查看在线状态 开始登陆OneNET平台,我这里早已创建了一个设备,智能电风扇 注意:创建产品设备完了之后,要上传对应的脚本“fans”---名字是自己随便取的。否则就无法解析上传的数据包。 进入应用管理,发送控制“开关”命令 再尝试向服务器发送数据 云平台收到的数据都是转换成HEX格式显示,我们核实一下,看截图 演示操作到此为止,联网就是如此简单。DIY物联网应用,也是非常好用的4G cat1 DTU 模块。
感兴趣的朋友,扫码加好友,咱们可以一起技术交流沟通。
|
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2020-07-23 10:19:55
|
显示全部楼层
2#
总结:本次实操过程,可以发现,模块是否联网成功,只需关注RDY引脚的电平信号,这样程序开发流程就变得更简单。模块如果遇到掉电,设置的参数已经保存下来,上电后仍可自动联网。服务器参数设置可以用单片机设置,也可以人工用串口调试工具提前设置好,再接入主控板上使用。
|
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2020-07-23 10:34:41
|
显示全部楼层
3#
应用案例一: 数据采集器+DTU通信板实现数据上传云服务器平台 做数据采集的朋友,如果现有的设备没有接入网络,可以采用外挂DTU模块方式实现数据上传。可设计一个底板,如果你的电源供电刚好是5V~12V,则不必做电源适配,ML302MD-DTU输入电压支持该电压范围。只需做好对接采集器控制板的通信串口即可。 |
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2020-11-11 17:42:43
|
显示全部楼层
4#
|
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2020-11-11 17:43:18
|
显示全部楼层
5#
|
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2020-11-11 17:43:39
|
显示全部楼层
6#
|
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2020-12-25 10:36:46
|
显示全部楼层
7#
4G DTU模组ML302-DTU之《如何登录OneNET云平台:创建产品设备》 |
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2021-01-04 16:54:49
|
显示全部楼层
8#
|
|