查看:
1006
|
回复:
0
|
100V转5V2A降压恒压电动车仪表仪器供电IC【带使能EN脚】H6205惠海
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-03 14:08:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
仪表是人和电动自行车的交互界面,为驾驶者显示车子的运行参数、电池电量、里程等信息,是车子必不可少的部件,主流的电动自行车仪表均采用液晶屏或LED屏,主要的模块有DC-DC模块,微控制器模块MCU,显示屏模块。为精确测试蓄电池电压,模块需要从蓄电池上直接取电,所以仪表上需要高压DC-DC 模块实现电源变化给内部其他模块供电:MCU 从控制器上读取转速信息,通过内部处理后在显示屏上显示车速及里程信息,同时为保证各种光照条件下均可以看清楚显示屏上信息,显示屏需要随时调整背光驱动电流,按需调整显示屏亮度。仪表内的MCU 与显示屏所需电压一般是5.0V,所以高压DC-DC模块直接输出5.0V即可满足供电需求。 方案介绍: 一、惠海H6205芯片概述 H6205是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置100V-17A的高压mos,输入电压可高达80V。 H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。 H6205采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6205内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6205具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 二、芯片特点 内置100V中压mos 宽输入电压范围:8V~80V 输出电压从4V到30V可调 支持输出恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 三、应用范围 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电电动车仪器仪表供电
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|