查看:
756
|
回复:
0
|
未来数据中心与光模块发展假设
|
专说光通信
279
主题
5
回复 |
发表于2020-08-07 10:35:42
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
国内数据中心的发展经历了由运营商主导的以通信机楼为主的分散、小规模化发展阶段,逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。随着我们步入未来,数据中心的任务和概念还将继续发展。而光模块占数据中心网络成本的比重也在逐步提升,已达到6-7成左右,光模块的升级势必要跟随数据中心的发展共同演进。 数据中心未来发展的四个假设 高性能计算 自从高性能计算(HPC)成为开放云服务以来,人人可以访问。人工智能(AI)和机器学习(ML)的增长和扩展,表明存在基于这些关键技术发展的应用程序。随着这些应用程序的不断发展,暗示对HPC的可访问性将成为尖端企业和组织保持优势的关键战略。尽管原型和试验都是在公有云的框架下完成的,但这些大型组织需要端到端控制,才能使基于人工智能和机器学习的应用程序成为其业务差异化因素,唯一有效的方法是呈现在公司数据中心,也促使数据中心光模块向更高速率发展。 规模较小 数据中心需要更多的存储空间,这将导致更大的数据中心、更大的功率和更多的空间。与部署大型数据中心相比,管理和构建密集的数据中心要容易得多。使用小型但密度高的数据中心可以带来许多未来的创新,数据中心的布局可以由内向外,所有IT物品和服务器机架都可以快速卸下,并放置在中心区域周围。光模块也不例外,小封装的光模块可以提高空间利用率,可部署更多数量的光模块,满足流量高速增长的需求。 绿色节能 未来数据中心应该需要消耗更少的能源,光模块也要持续向低功耗演进。专家预测,到2025年,数据中心通过太阳能接收的电量将达到其总电量的三分之一左右,剩下的三分之二的能源中,大部分将使用天然气、风能和核能。 数据中心的密度较高,这意味着它们也需要更大的制冷量。专家预测,未来的数据中心将能够自行制冷。据预测,未来数据中心将建在发电厂和寒冷之地,使未来的数据中心不仅能为自己发电,还能将产生的热量转移到极地装置、淡水容器或地热热泵中。 私有云 向云计算的转变正在成为许多组织的共同特征,但所有这些组织都希望对自己信息保持控制。为了使组织能够利用其私有云基础架构,它们将不得不部署数据中心。在IDC的调查中发现,在云上花费的总金额中有超过28%都花在了建设私有云上,低成本将是企业追求的热点。企业已经在其私有云服务中使用了软件解决方案,在确保企业中的信息可完整控制前提下,在需要公有云基础架构的任何地方都可以使用它。许多客户也不在乎其服务的来源,但是对于组织而言,数据中心将负责促进私有云服务,并确保以最安全,最佳的方式执行工作负载。 数据中心光模块演进的四个方向 未来数据中心对速率、密度、功耗、成本的需求,为数据中心光模块的演进指明了方向: 高速率、迭代周期短 未来数据中心流量将呈爆发式增长,为适配更高速的设备,驱动光模块不断向更高速率升级,并呈加速态势。10G速率端口迭代到40G速率端口经历了5年,40G速率端口升级到100G速率端口经历了4年,而100G速率端口到400G速率端口或仅需3年时间。 高密度、封装小 高密度的核心是为了提高交换机和服务器单板传输容量,本质上还是为了满足流量高速增长的需求;同时,密度越大,封装就要越小,意味着可以部署更少的交换机,以节约机房资源。 低功耗 数据中心光模块也需要持续向低功耗演进,数据中心交换机背板插满了光模块,若散热问题无法妥善解决,将会影响到光模块的性能和密度的提高。低功耗不仅能节约能耗,也能产生更低的发热量。 低成本 组建大型数据中心,势必会带来海量的光模块需求,低成本是海量需求释放的前提,而低成本也是企业与供应商永远的追求。 未来这些数据中心将在我们的日常生活中发挥更重要的作用,而这些只是我们在不久的将来所期待的一小部分。 原文链接:https://www.gigalight.com/cn/bbs/market-2314.html |
|