查看:
832
|
回复:
0
|
惠海H6118低压路灯24V恒流IC高辉度PWM调光调光效果好
|
ruisir
79
主题
35
回复 |
发表于2020-08-08 10:49:03
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
惠海H6118低压路灯24V恒流IC高辉度PWM调光调光效果好 一、概述 H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流芯片,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4v 到 30v,拥有可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6118能够驱动供高达数十瓦的 LED。H6118内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。H6118采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,用来提高 LED工作寿命,H6118 采用良好的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。H6118有 SOT89-5 和 SOT23-5 两种封装封装。 二、特点 输出电流:1.5A 高效率:96% 优异的负载调整率和线性调整率 高端电流检测 辉度控制频率:20KHz 滞环控制,无需环路补偿 工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:4V~30V 智能过温保护 低压差无过冲 软启动 三、应用领域 LED 备用灯,信号灯 低压LED 射灯代替卤素灯 汽车照明 路灯,智能球泡灯,WiFi灯,蓝牙灯 电路图:
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|