查看:
42734
回复: 53 |
【便携式移动工作站】恒温烙铁+万用表+信号发生器+可调电源+示波器+移动电源等一体化-完结
|
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-05-24 12:38:27
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):成工 2. 单位或学校名称(必填项):LAMBDA 3. 当前职务或职称(必填项):工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):工程师便携式移动工作站 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 创意:出差在现场工作调试时,经常找不到工具,是每个工程师都会遇到的问题。所以一直想开发一款可移动工作站。不用接220V电源也可以用,方便带着到出去工作的平台,同时也适合工程师在家里干活的多功能平台。功能与性能不断增加完善中。工作站集成以下功能: A.可拆卸式大功率电池,提供台式数显可调电源功能,提供1.25-30V可调5A输出的数显可调电源常规接口。提供固定的3.3V,5V,12V,24V电源接口。 B.移动恒温电烙铁功能。 C.调光台灯,照明功能。 D.信号发生器功能,0.HZ-20MHZ,方波,正弦波,三角波型幅度可调,4路3.3、5,24V电平信号输出,0~+-10V,0-20MA,功率输出接口等。(工业现场信号源+常规信号发生器+音频信号发生器) E.集成万用表中的:电流表,电压表,电阻表,频率计,等13种测量功能。可以通过USB口接电脑上位机程序对万用表数据进行处理。 F.集成1Mhz数字双踪示波器功能。 G.预留USB手机充电接口,笔记本电脑充电接口。必要时充当移动电源用。 H.集成预留镍子,焊锡,钳子,螺丝刀等工具与常用零件的储物盒。 I.集成电子负载功能,极限可以支持30A/85V的交直流放电测试(100A桥+300A超级MOS) J.为了使移动工作站不仅可以带出去可以用,在公司里也可以作为常用工具而使用. 储物盒位到时预留一个空气净化器抽烙铁焊烟的附件。这样就可以做为通用型工作台用了. K.开放软件升级接口与相关软件资源,提供多路外接A/D,D/A扩展接口,通用I/O接口,功率驱动输出接口,多种通讯接口等硬件资源,供有动手能力的用户扩展自己想要的功能。可以做为SMT32的通用开发平台来用。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F407芯片,常规的电阻,电容,二三极管,LM358,LM339,PCF8591等电子零件 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): 7寸带驱动触摸屏。电池,变压器,BM3451(电池保护),CN3722(电池充放电管理)MAX038(信号发生器),FS9922(万用表),LTC3780(可调电源),XL4016(移动电源),等。 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
电源适配器在家里用而已,不用带出去也可以的。
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 研究背景,目的和功能::
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 一。创性性 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 主板与显示屏:
万用表相关图片:
信号发生器部件图片:
电池保护板,充放电管理,烙铁,调光台灯,吸烟器电路板图片:
电源适配器,电子负载,各种电源,装机前图片:
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 本产品在一个机箱上集成了以下功能: 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。主IC STM32F407是这里购买的: http://www.szlcsc.com/product/details_97517.html 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 万用表功能介绍:https://v.qq.com/x/page/s0538osqnai.html 信号发生器介绍:https://v.qq.com/x/page/z0538oi1fm1.html 烙铁,电池,台灯,吸烟器介绍:https://v.qq.com/x/page/d0539pqihyh.html 电源适配器,可调电源,电子负载,固定电源,移动电源组件介绍:https://v.qq.com/x/page/d0539pqihyh.html 软件UI与主板,整机介绍:https://v.qq.com/x/page/r0539vqsg2y.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 一。过程体会 未来规划: 由于时间有限,机子目前还不够完善,但至少各个功能都可以用了。以后条件允许时,再做进一步完善吧。 |
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-05-24 14:29:40
|
显示全部楼层
3#
预留这层楼做为特别说明与更新进度等用。作品由于功能多,所以比较复杂,资料较多。最后的结果会在一楼展示。 |
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-06-22 19:02:44
|
显示全部楼层
6#
不知道为什么,回复的贴子,不能更改。只有加贴了。开始有一个月了,目前大概进度:硬件功能平台进度45%,结构进度65%,软件进度:5%。 这个项目牵涉到的东西实在太多,目前刚输入输出接线端子70多个与旋钮按键20多个,这样就有100左右个了。后期采用软件触摸屏UI尽量集成也少不了几个了,反而这样会造成硬件线路设计更复杂,时间有限,基本不改了。 本来是打算做一张213MM*310MM与210*130MM的2块PCB来完成整个项目的,但这样做风险实在太高,上千个零件的项目,没改个3、5次以上的版本是结不了案的。为了减低风险,目前是采用各个功能模块分开,积木组合式的结构,所以,机箱内的接线会很多,等最后所有功能调通实现了再集成在一起,做成2个板后,组装生产就方便了。目前由于功能的需求,本工作站的体积与重量超过了预期,达到了:360*250*150MM(比A4纸大一点),重量为:电源适配器4.1KG+主机4.5KG~5.5KG左右,出外工作只要带只带工作站的主机即可,全铝合金外壳,7寸触摸屏。电池容量260W(24个18650电池)。 |
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-07-13 14:18:59
|
显示全部楼层
12#
PCB都回来了,比预计的大,由于方案与功能不断的修改完善,导致PCB越做越大,由于结构的限制,结果原来的母板计划行不通。所以现在采用的是分板叠层结构,平铺开的话,PCB有差不多半平方米左右了,硬件预计这星期调通。手版机械结构部件基本完成了。如果有时间的话,准备再加入个电子负载功能。空间与接口都留出了。先把功能做出来,其它的慢慢再优化吧。硬件基本定型不会大改了,时间有限,软件快没有时间搞了。 |
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-07-21 12:30:12
|
显示全部楼层
15#
前几天公司有一个非常急的项目签合同了要赶。真晕,时间完全与本项目重合。由于结构的限制与电路板冲突超出预期,现在还在不断的改动中,新的材料零件今天订了,要后天到。零件到后,整体外观就出来了。现在各个电路硬件功能80%出来了,手板结构件基本完工了。软件还差的远,目前只做了上位机软件的45%(数据采集处理显示分析,存储,打印等完成了),下位机的软件还没真正开始,手头只有一些老的相关程序作为参考资源而已。亚历山大,还有不到一个月时间。 |
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-08-14 11:58:47
|
显示全部楼层
24#
为这个项目在JLC打了10多个电路板,工作量比原来想的大多了,基本功能全部出来了,这2天会更新相关资料在1楼位置。主控制板改到第2个版本了,今天刚收到,想用最新的板子拍视频,应该在20号前来的及所有资料的上传吧。
|
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-08-17 13:23:56
|
显示全部楼层
26#
图片上存10次才有1,2次成功,不知道什么原因网页老是提示出错。建议有兴趣的朋友,可以直接去1楼看我的视频。视频还在拍,工作量实在太大了,最少可以当成5个独立的项目。共6个视频,现在有3个能看了。预计明天或后天上传完成。
|
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-08-18 11:14:41
|
显示全部楼层
29#
关于本作品是以实用为主,是以面来做的产品,不是以点来做的产品,在深圳这个分工明细的地方,绝多数人都是专攻一个点的高,精,深的地方,要理解一个面的需求,这里就不辩了。针对很多专用的上万元高端仪器工具来说,确实功能比不上的,再加上现在只是功能样机,并不是最后定型产品,还会更新的。拿现在这个产品与你上的用了N年的产品对比不太合理。 还有:请以瑞士军刀的产品角度来理解本产品。如果说瑞士军刀是鸡肋,那它就是鸡肋吧。仁者见仁,智者见智而已。
|
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-08-18 12:20:18
|
显示全部楼层
30#
说实在的,电源功能,万用表,信号发生器,烙铁,灯,电子负载,移动电源这些功能都达到了市面中端或中高端的水准了,这个还是有把握的。只有2个功能我觉得还要做较大的升级与改良: 最弱的是示波器。 现在示波器只测1M多点的频率,对于这个指标来说这是上世纪80年代的标准,但在很多地方来说足够了,如工业现场的90%,音频行业99%,上门维修与售后行业95%。如果后面条件允许,再投入资金与时间,想用400M采样芯片,改STM32F407为更高端IC.提高这个测试频率。 这次比赛的示波器中不知道有没有人可以做到20M或100M以上的。 其次弱的是空气净化器。 体积,噪音,风量。是3个不能相互兼容的,全净化器行业的多年的老问题。本产品强调的是方便实用,这样这3个问题就比通用的空气净化器/烙铁.锡炉抽烟机更突出了。目前只是用普通风扇加滤网方式,使用户不用立马吸入烙铁烟而已。 示波器投入时间与资金精力是完全可以解决的,一点问题也没有,完全有信心。但,本产品中的空气净化器功能要完美解决难度不是一般的大,只能是不断去做有限的改良而已。 |
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-08-18 13:31:19
|
显示全部楼层
32#
按立创君的建议改标题了。谢谢! 上午才上传成功几张图片, 我还有20多张电路图,按这个速度还要传几天啊。怎么办啊?
现在共有5个视频,是整机解剖与各个功能模块讲解演示。还有最后一个视频没拍。与一些说明文件就完成这个项目目前阶段的任务了。 |
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-08-20 11:04:03
|
显示全部楼层
35#
原理图与PCB的文件有30多张图片,做成压缩包在一楼了。昨天以前图片上传很难成功,今天上传很快,也成了,但网页发现显示不出来。只有做成压缩包传上来了。
|
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-08-28 08:53:54
|
显示全部楼层
41#
如果觉得本产品给不错,请投我一票。谢谢! http://club.szlcsc.com/article/details_8913_1.html |
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-06 14:52:40
|
显示全部楼层
46#
拉下票 |
|