查看:
1536
|
回复:
1
|
基于STC8A的智能车+立创EDA暑期训练营基础班
|
冷月枫212
4
主题
5
回复 |
发表于2020-08-19 20:13:12
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
首先介绍一下,因为经常看视频学习,所以经常上B站。去年的时候在研究ESP8266就在B站上找视频,看到了技小新团队的视频,觉得很不错,就一路学了下来,就关注了立创EDA公众号。在大二下学期学习了画图,我们学校开的课是protel 99se ,我在学习的过程中感觉到非常的麻烦,很多步骤非常的繁琐,对新手来说很不友好,于是就寻找别的画图软件,用过AD,这个确实功能很强大,但是我感觉不适合我,首先是太多了,安装很不方便,也很卡,管理工程也麻烦。相对于立创EDA,我使用的是网页版,这个真的是不要太方便,直接在浏览器就打开了,工程什么的都可以存储在云端,封装不用自己画,我感觉我真是一入手就入坑,再也不想用别的了。 最近参加了暑期训练营,因为我关注了立创EDA公众号,发现了这个活动,开始呢,也就是抱着去学习的态度,毕竟刚开始学,什么也不懂,画板子也就画过两次,打过两次,也就是暑假在家闲着就想着参加一下,真的没想到最后竟然得奖了,非常感谢。 在最后的作业提交环节,本来想绘制一个32开发板,因为自己打算学习STM32,想着正有用,但最后还是选择了画一个原来用开发板搭建的智能车,那个作品是过年做的,调试代码也是花费了很长的时间,调试,学习,在这个过程中不断完善,算是我的心血吧!而且用的开发板还不是自己的,是我们实验室的,好惨,而且很乱,就想画一个板子,也算是完善一下这个作品,也算有始有终吧。于是就连夜测试,写对应的引脚接线和代码的对应,根据写的草稿绘制了原理图,根据莫工的教学绘制了PCB,经过几天的绘制,终于完成了我的第一个真正的PCB。 之后就是打样,这里也非常感谢莫工、感谢立创EDA的大力支持。当时可能活动说的是提供20元打样劵和100以内的元器件劵,但是我可能是第一次正式画板子没有控制好器件的价格,超出了预算,达到了150元之多。我提交给莫工的时候也很忐忑,怕不会给我通过,实在是没想到莫工只是问了我一下基本的问题就通过了我的作品,给我发了劵。立创EDA真棒。 在这次暑期训练营里,莫工讲的很好,教会了我们怎么做一个产品,从开始选型开始,到看数据手册,到绘制原理图,到绘制PCB,差分线的绘制,很多很多。还是钟工讲的建模,这个真的是一次没接触过,因为学的是嵌入式,但是也是耳熟目详,因为我们一个宿舍的同学信息的就有开这门课,看他们绘制模型,建人物,我感觉很棒,没想到我也会学习,真的是扩展了我的阅历。 最后我的作品获得了优秀奖,这个是我没想到的,我真的只是简单的想打一个PCB给自己的小车。算是个意外之喜吧。非常的开心,焊台也是非常的棒(一直没舍得买一个焊台,用的是一个烙铁),不得不学,这次活动带给我的不仅仅是收获了立创EDA的礼物(奖品和劵),对我最大的是立创EDA对我的肯定,这个真的是很感动。因为我专业主要方面还是写代码,画板子方面不太多,但是自从参加了这个活动,我发现我爱上了画板子(可能是很有趣,也可能是立创EDA真的很好用),自己又打了几个板子,现在模块都不自己买了,因为卖的很贵,一般都是去找一个原理图抄一份然后自己打回来自己焊,这样真的是省好多钱(穷啊)。 最近又参加了进阶班,因为这个物联网以前有接触过,这里也算是复习一下,很不错,也可以锻炼一下我画板子的能力,立创EDA还提供打样劵和元器件劵,傻子才不来吧(哈哈)。我还邀请了我的几个同学来参加(绝对不是来薅羊毛的),总之,很棒。学到了很多以前没学过的知识,也会自己打板子了,焊接能力也提升了呢(可以焊144脚的STM32F103ZET6了,我好棒哦)。 这里给几张我的作品的图片哈:
还有奖品的图片哦
最后如果有想法的同学可以看一下项目详细哦 链接:https://maker.lceda.cn/p/lceda_summer_basic_2020/ji-yustc8a-di-zhi-neng-ju-557280a |
立创EDA
15
主题
94
回复 |
发表于2020-08-20 10:44:45
|
显示全部楼层
2#
呀!抓到一个优秀学员!总结写的太棒啦!智能小车做得很棒,再接再厉~
|
|