查看:
783
|
回复:
0
|
惠海半导体 12-100V转5V3A 电动车车充降压供电IC芯片方案 H6201
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-20 13:59:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
东莞市惠海半导体有限公司专业从事电动车市场的研发设计与生产销售,推出宽电压7-120V输入的降压恒压芯片H6201,可应用于电动车车充方案,优势在于:动态效应高,超低静态功耗,外围元器件少,效率高,低纹波。 惠海半导体H6201特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/10A,5V/3A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 低待机功耗、高效率、低纹波 优异的母线电压调整率和负载调整率 惠海半导体H6201应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 电动车转换器
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|