查看:
1664
|
回复:
3
|
100V降压电动车车充稳压IC芯片惠海H6201高效率
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-09-03 11:46:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
90V100V105V110V120V转5V3A 电动车车充专业降压稳压IC芯片 惠海半导体H6201 高效率小体积 东莞市惠海半导体有限公司专业从事电动车充电器电源芯片市场,专业研发、生产、销售,性能优越、宽电压8-150V输入电压的DC-DC降压稳压芯片。针对电动车USB手机充电器市场推出100V降压芯片H6201,具有低成本,低纹波、超低待机功耗、高效率、高恒压精度,外围元器件少等特点。 惠海半导体H6203特点: 低待机功耗、高效率、低纹波 内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 优异的母线电压调整率和负载调整率 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护、软启动、输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 ESOP-8封装 惠海半导体H6203应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电 电动车仪器仪表供电 东莞市惠海半导体有限公司专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。 100V降压电动车车充稳压IC芯片惠海H6201高效率
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-10-30 15:38:56
|
显示全部楼层
3#
100V降压恒压芯片 低功耗响应快电动车车充IC
QQ3007461765
TEL15889768528
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-12-09 11:14:26
|
显示全部楼层
4#
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|