查看:
2901
|
回复:
4
|
SMT返单流程
|
熊大
59
主题
262
回复 |
发表于2020-09-05 09:50:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SMT返单操作流程 一 简介 SMT订单返单,目前在SMT订单列表内不可以直接返单,需要在PCB订单列表内返单。 在下PCB返单的时候选需要SMT。对于上次使用的器件在都有的情况下,SMT可以直接提交订单;对于上次使用的器件,如没有数量,需要按新单下。 二 操作流程 (2018年6月后的贴片订单适用,以前的订单需要重新上传资料下单): 1. 先在PCB订单列表找到做好的订单,点“返单”按钮(目前做好PCB资料后就可以返单,不用等PCB交货)。
2. 点“返单”下PCB后,还是要注意点选“需要”SMT。注意:PCB返单数量是否在贴片范围内。
3. PCB下单成功后去贴片菜单下SMT订单,在PCB的文件名后面有“返单”字样。点“去下SMT”。 注意,PCB返单可能还需要等嘉立创审核。PCB审核后才可以去下SMT。
4. 点“去下SMT”按钮后,会出现如下界面。对于SMT不做任何更改的,用方法二,直接点“下一步”。 注意:用方法一 和 方法三 下SMT的订单的 ,SMT则是新单,工程需要重做资料,不再是返单!
5. (出现此项则为新单)点“下一步”的按钮后,如有出现类似如下提示,则SMT是按新单下不再是返单。 原因:以前的订单用到的器件可能有下架,可能有数量不够,此次返单不可以直接下单,器件需要重新匹配。 如有类似上图提示,则需要用方法一,重新下SMT订单,需要对器件匹配进行核对后,选需要贴片的层下单,
6. 对于第4点,点“下一步”后没有第5点的则会出一结算界面,在此界面可以查看SMT订单贴片信息与费用详情。确认没有问题后,点“确认下单”即可。
嘉立创SMT焊接,支持双面全焊(SMT+插件),可以V割拼板。 样板、小批量订单均可下单。熊工:18676749535(微信同号)
|
incSuperEE
3
主题
3
回复 |
发表于2020-09-05 14:28:26
|
显示全部楼层
2#
你这扩展库现在的付款方式很麻烦,公司又不是个人付款两次款我还得申请两次。能否给用户个方便?
|
|