查看:
1707
|
回复:
0
|
POE电源芯片POE交换机芯片POE分离器芯片H6205惠海
|
惠海半导体原厂
6
主题
1
回复 |
发表于2020-09-18 17:25:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
POE电源芯片 POE交换机芯片 POE分离器芯片 H6205惠海半导体 POE交换机电源IC POE分离器电源IC H6205惠海半导体 东莞市惠海半导体有限公司专业设计、研发、生产与销售8-150V降压稳压芯片,H620X系列降压稳压芯片具有低纹波、低功耗、高效率等特点。惠海半导体H6205可非常适合POE交换机,POE安防摄像头(IPC)电源等应用。相对于传统的电源适配器供电,使用POE供电方式具有低成本,方便走线安装,消防安全等级更高等优势,因此近年来在安防市场的发展相当迅速。POE应用所需的DCDC电源需要输入耐压44-57v,输出12v。同时对纹波和抗干扰性等方面都有一定的要求。 惠海半导体H6205芯片特点: 低功耗、高效率、低纹波 内置100V高压mos 宽输入电压范围:8V~80V 输出电压从4V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 优异的母线电压调整率和负载调整率 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 惠海半导体H6205应用范围: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车 电动车仪器仪表供电 GPS电源供电
东莞市惠海半导体有限公司 周工15889768528
|
|