查看:
780
|
回复:
0
|
针对汽车市场的FRAM
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-09-24 16:15:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
这些年来,汽车产品对电子产品的依赖性日益增强。从前的机械系统转移到电子控制单元(ECU)。针对汽车产品安全和用户娱乐目的的新系统所面对的问题是高度复杂性和大量资源的要求。 汽车电子子系统概述 汽车电子子系统被划分为即独立又互相连接的子系统。每个子系统负责处理一项特定的任务,其范围和复杂程度可能不同,但是都从一个简单的射频控制接口到一个复杂的避免冲突的系统。然而这些子系统共享了一些基本的结构,例如微控制器单元(MCU)、CAN、OBD2 和以太网形式的系统总线接口、输入传感器和输出控制逻辑。此外多个子系统需要及时和持续地存储数据,因此需要提高性能和耐久性设计,在这种情况下的Cypress FRAM既为最佳的解决方案。 采用 FRAM 时,子系统能够以总线全速持续存数数据,不需要额外的存储器和开销来管理存储器的擦写次数。这是因为 FRAM 是及时非易失性存储器,不需要额外等待时间来存储信息,并且具有1014次的写入寿命,而大部分 EEPROM 和 FLASH 的写入次数都小于 106。 即使多个系统需要具备存储数据功能,能够充分利用 FRAM 的性能的系统。例如一个简单的射频 ECU 需要存储用户预设数据和当前状态。用户预设不会经常更改;实际上设置后几乎可以将它们视为 ROM。另外当前状态经常发生变化,但恢复当前状态并不重要,因此向简单的射频系统添加非易失性存储器没有任何价值。因此表明在某些使用情况下,更高级的娱乐和导航系统可以充分利用 FRAM 的性能。 宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
|