查看:
888
|
回复:
0
|
SI24R1多对一通信功能(ACK模式,ACK不带PAYLOAD)程序资料开发
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2020-10-08 11:40:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
多对一通信功能(ACK模式,ACK不带PAYLOAD) Si24R1无线通信芯片可以实现多个发射端对一个接收端通信方式,接收方需要同时开启多个pipe来接收来自不同发射端的数据,每个pipe设置不同的地址,最多可以设置六个pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、动态负载、动态负载长度使能。 发射端工作方式需要与接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否为动态负载、动态负载长度使能等,都需要与接收方保持一致。 参考方案: 如图
接收方同时开启六个pipe。地址长度为5字节,分别为: Pipe0[39:0]:0x65 , 0x54 , 0x43 , 0x32 , 0xA0 Pipe1[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA1 Pipe2[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA2 Pipe3[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA3 Pipe4[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA4 Pipe5[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA5 注:pipe0地址可以任意取值,pipe1-pipe5地址的低字节共用。 配置过程: 接收端:(步骤2—9顺序可任意) (1) CE = 0 ,进入shutdown模式。 CE = 0; (2) 设置地址宽度,SETUP_AW spi_rw_reg(W_REGISTER + SETUP_AW, 0x03); // 5 byte Address width (3) 配置不同pipe的地址,RX_ADDR_PX。 spi_write_buf(W_REGISTER + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); spi_write_buf(W_REGISTER + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, TX_ADR_WIDTH); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P2, 0xA2); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P3, 0xA3); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P4, 0xA4); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P5, 0xA5); (1) 开启所有pipe的自动确认(复位默认值为开启状态,可以不配置) spi_rw_reg(W_REGISTER + EN_AA , 0x3F); //开启所有pipe的自动确认 (2) 使能6个pipe的接收地址 Si24R1Datasheet.pdf |
|