查看:
1034
|
回复:
1
|
Si24R1多对一通信功能(ACK模式,ACK不带PAYLOAD)
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2020-11-05 09:55:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
Si24R1无线通信芯片可以实现多个发射端对一个接收端通信方式,接收方需要同时开启多个pipe来接收来自不同发射端的数据,每个pipe设置不同的地址,最多可以设置六个pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、动态负载、动态负载长度使能。 发射端工作方式需要与接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否为动态负载、动态负载长度使能等,都需要与接收方保持一致。 参考方案: 如图:
接收方同时开启六个pipe。地址长度为5字节,分别为: Pipe0[39:0]:0x65 , 0x54 , 0x43 , 0x32 , 0xA0 Pipe1[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA1 Pipe2[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA2 Pipe3[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA3 Pipe4[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA4 Pipe5[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA5 注:pipe0地址可以任意取值,pipe1-pipe5地址的低字节共用。 配置过程: 接收端:(步骤2—9顺序可任意) (1) CE = 0 ,进入shutdown模式。 CE = 0; (2) 设置地址宽度,SETUP_AW spi_rw_reg(W_REGISTER + SETUP_AW, 0x03); // 5 byte Address width (3) 配置不同pipe的地址,RX_ADDR_PX。 CE = 0; (2) 设置地址宽度,SETUP_AW spi_rw_reg(W_REGISTER + SETUP_AW, 0x03); // 5 byte Address width (3) 配置不同pipe的地址,RX_ADDR_PX。 spi_write_buf(W_REGISTER + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); spi_write_buf(W_REGISTER + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, TX_ADR_WIDTH); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P2, 0xA2); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P3, 0xA3); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P4, 0xA4); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P5, 0xA5); (4) 开启所有pipe的自动确认(复位默认值为开启状态,可以不配置) spi_rw_reg(W_REGISTER + EN_AA , 0x3F); //开启所有pipe的自动确认 (5) 使能6个pipe的接收地址 spi_rw_reg(W_REGISTER + EN_RXADDR, 0x3F); //使能6个pipe的接收地址 (6) 使能动态负载长度及对应pipe的动态负载长度,FEATURE及DYNPD spi_rw_reg(W_REGISTER + FEATURE, 0x04) ; // 使能动态负载长度 spi_rw_reg(W_REGISTER + DYNPD, 0x3F) ; //使能6个pipe的动态负载长度 (7) 设置射频信道,RF_CH spi_rw_reg(W_REGISTER + RF_CH, 0x40); // 选择射频信道0x40 (8) 设置通信速率及发射功率,RF_SETUP spi_rw_reg(W_REGISTER + RF_SETUP, 0x0f ) ; //设置通信速率为2Mbps, //发射功率为7dbm (8) 配置CRC,使能CRC及配置CRC长度,设置屏蔽中断模式,进入standby模式 spi_rw_reg(W_REGISTER + CONFIG, 0x0B); //设置为接收模式,使能CRC并设置为1字节(要与发射端匹配),产生RF_IRQ硬件中断 (9) CE = 1 ,拉高CE,进入接收模式 CE = 1; 接收到数据后可以通过中断或查询方式,使用R_RX_PAYLOAD命令读FIFO。按以上配置,芯片从shutdown模式直接进入接收模式,所以,从CE = 1 到能正常接收到数据至少需要2ms。 |
A686
0
主题
1
回复 |
2#
请教 ACK模式 修改改 收发地址 会不会出现发送 返回值 不正常。我把发送地址修改后,发送返回值一直是0x10 不修返回值正常0x20
|
|