查看:
977
|
回复:
0
|
DC-DC 8-120V宽输入电压低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能...
|
ruisir
79
主题
35
回复 |
发表于2020-11-06 16:24:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
H6203芯片,支持DC-DC8-120V宽输入电压超低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689 一、电动车定位器应用 电动车定位器全称电动车GPS 定位追踪器,又叫电动车GPS 防盗报警器是专门设计给电动车摩托车使用的GPS 防盗报警跟踪装置。 电动车定位器由GPS 模块和GSM 通讯模块构成,其中GSM 通讯模块的工作需要有稳定的供电,其芯片的工作电压为3.6-5V,而电动车的输入电压范围为7-120V,这就需要有一个降压恒压模块来完成这个功能,GSM 通讯模块所需稳态工作电量约为20-50mA,而当定位器开启定位时,GSM 通讯模块进行搜网动作,则需要提供1.2-1.5A 的瞬间电流,持续时间约50ms-2s。 二、H6203 BUCK 恒压驱动 H6203 是一款支持宽输入的开关降压型DC-DC 驱动,内置150V/8A 功率MOS,采用固定频率的PWM 控制方式,典型工作频率为160KHz,在宽输入电压下仍具有高效率、低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率。内部集成软启动、过温保护、输出短路保护限流保护等电路。可以替代MP4688、MP4689应用于电动车定位器GSM 通讯模块供电方案中。 三、H6203 定位器GSM 供电模块 输 入 电 压: 8-120V(电动车) 输 出 电 压: 4.2-5V(@稳态工作) 3.8-5V(@大负载1.5A) 瞬间大电流: 3A,大可持续电流:2A
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|