查看:
924
|
回复:
1
|
AP5128两路切换 内置MOS 降压恒流驱动器
|
shiwei2019
15
主题
30
回复 |
发表于2020-11-11 14:43:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
AP5128 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5 -100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 1.2A。 AP5128 芯片采用 PWM 工作模式,频率可 变。利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载 调整率特性,高精度的输出电流特性。 AP5128 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚 悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平 时,为 1/2 电流的低亮模式。 AP5128 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以 及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提 高了系统的可靠性。 特点 内部集成 100V 功率管 宽输入电压范围:5 V~100V 平均电流检测模式 可设定电流范围:10mA~1200mA 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 内置 VDD 钳位稳压管 输出短路保护 过温保护 功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 大功率 LED 照明 林生:18923843922同微X
|
shiwei2019
15
主题
30
回复 |
发表于2021-02-02 16:07:17
|
显示全部楼层
2#
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
林生:18923843922同微X
|
|