查看:
6734
|
回复:
10
|
低压差线性恒流芯片H7310规格书
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-11-21 14:57:23
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
在智能调光和外围要求越来越简洁的大势所趋下,低压线性恒流芯片的技术发展也紧跟着进步起来,在目前大部分的低压线性恒流芯片中,只能做10W以下的方案,而且调光效果差。像大功率低压线性恒流芯片的方案就做不了。 1、特点一:大电流,恒流精度高 但是低压线性恒流芯片的技术不同往日而言,接下来,来看一下低压线性恒流芯片H7310跟普通的低压调光芯片的特点对比,来正面反映一下低压线性恒流芯片的技术到底发展到哪个地步。 低压线性恒流芯片H7310是一款单通道的并且支持可控硅调光,智能调光,低压调光等领域。应用电路的LED线性恒流驱动芯片,使用了惠海半导体的恒流控制技术,能够通过外置CS电阻设定电流值可以16mA到1500mA之间,恒流度达到±3%之内。大电流,恒流精度高。 这是低压线性恒流芯片H7310的其中一个特点,且输出电流不随SW出口的电压变化。恒流性能就比较好了,这是H7310技术的体现。 2、特点二:无需电容,宽压2.-85V输入 再者,H7310芯片的构造简单,设计的时候不需要费太多的功夫,另外,宽压的输入电压让H7310具有更好的优势,可支持2.5-85V的宽压输入,H7310规格书之中就有介绍着H7310典型的应用方案电路设计示意图。在低压输入时,无需电容,只需要一个电阻即可。电路更加简单。 3、特点三:PWM频率支持25K,调光深度0.1%,易启辉,调光曲线 平滑。 H7310针对调光市场,将调光性能做好。采用惠海半导体的调光技术,把芯片的调光频率调高,做到没有频闪,调光频率提高的同时的话,也注重易启辉的效果,高调光频率也能快速启辉,而且调光深度能做到0.1%,将芯片的性能很好的调动起来。以下是调光曲线图。
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-01-18 16:41:41
|
显示全部楼层
3#
低压线性恒流芯片H7310是一款单通道的并且支持可控硅调光,可免费申请样品和DEMO测试,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762。智能调光,低压调光等领域。应用电路的LED线性恒流驱动芯片,使用了惠海半导体的恒流控制技术,能够通过外置CS电阻设定电流值可以16mA到1500mA之间,恒流度达到±3%之内。大电流,恒流精度高。
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-01-30 15:40:24
|
显示全部楼层
4#
可免费申请样品和DEMO测试,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-03-11 10:22:53
|
显示全部楼层
5#
手电筒专用IC方案(免费送样和DEMO测试/免费技术支持 庞工15323519289{微信同号}QQ:3007461762) 输入2.1-6V 输出100MA 四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭) 封装SOT23-5 输入2.1-6V 输出2000MA 四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭) 封装SOP8 输入2.1-5V 输出100MA 五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆闪) 封装SOP8 输入2.5-5V 输出1100MA 直驱/两功能(亮,25%亮/亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3 输入2.5-5V 输出1400MA 直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3 输入2.5-5V 输出1400MA 直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3 输入2.5-5V 输出1100MA 直驱/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆闪,SOS闪) 封装SOT23-3 输入2.5-5V 输出1400MA 直驱/轻触三功能+长按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆闪) 封装SOT23-36 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-04-10 10:25:44
|
显示全部楼层
6#
供应:100V高性价比汽车工作灯IC LED驱动芯片
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-05-22 16:16:17
|
显示全部楼层
7#
【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/ ←点击进入查看更多
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-05-27 10:02:13
|
显示全部楼层
8#
DC/DC可调光台灯专用升压恒流芯片惠海半导体
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|