查看: 21590
回复: 21
STC8A8K64S4A12-LQFP44已上架,欢迎尝鲜,LQFP64S到货
Wong
85
主题
665
回复
发表于2016-09-29 09:55:43 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 STC8系列单片机命名规则

 

STC8A8K64S4A12参数:

 

 工作电压:          2.0-5.5V  
 FLASH容量(字节):64K  
 SRAM容量(字节):8K    

 串口(可掉电唤醒):4      
 SPI:有  
 IIC:有   
 定时器/计数器(T0-T4外部管脚也可掉电唤醒):5 

 15位增强型PWM(带死区控制):8 

 10位PCA/CCP(可当外部中断并可掉电唤醒):  4 

 掉电唤醒专用定时器:有 

 16路ADC(8路PWM可当8路D/A使用):12位  

 比较器(可当1路A/D,可作外部掉电检测):有 

 DPTR:2 

 内部低压检测中断并可掉电唤醒:有 

 看门狗:有 

 内部高可靠复位(可选复位门槛电压):4级 

 内部高精准时钟:                  有 

 可对外输出时钟及复位:        是 

 程序加密后传输(防拦截): 有 

 可设置下次更新程序需口令: 是  
 支持RS485下载:是 

 支持USB下载:   是 

 支持在线仿真:   是

 

 

 

 

 

规格书下载:http://www.stcmcu.com/STC8F-DATASHEET/STC8.pdf

 

PDIP40也已到货

 

 

STC8F2K64S4_LQFP32

 

 

STC8A8K64S4A12_LQFP64S(C86615)

 

 

SingleYork
6
主题
111
回复
发表于2016-09-29 18:57:06   |  显示全部楼层
2#
没有LQFP64S的么?
一直在超越!http://bbs.ickey.cn/community/topics.php?mod=other&uid=17991
SingleYork
6
主题
111
回复
发表于2016-09-29 18:59:13   |  显示全部楼层
3#
希望能尽快上LQFP64S的,体验一下
一直在超越!http://bbs.ickey.cn/community/topics.php?mod=other&uid=17991

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部