查看:
1201
|
回复:
2
|
降压恒流IC 景观亮化LED照明专用降压芯片目录表【1.5A电流 高温降电流】惠海方案定...
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-12-08 10:14:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一、产品描述 H6228采用线性调光和 PWM 调光。65536(256*256)级高辉调光。 H6228 是一款采用PWM 工作模式,高效率、外围元器件少、外置功率 MOS 管,适用于 4-60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 输出电流 60mA~1.25A 可调(根据散热条件) H6228 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。 另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H6228 带有输出短路保护和过温调节电流的功能。 H6228 采用高端电流检测,输出电流精度在 ±5%输出电流对输入输出电压以及电感不敏感芯片内部集成了环路补偿,外围电路简洁可靠。 H6228 PWM 端口支持小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。 二、产品特点宽输入电压范围 4V~60V可设定电流范围 内置 15mA~1200mA固定关断时间控制内置抖频电路 降低对其他设备的 EMI 干扰 调光深度达0.1% 工作频率达 1MHz 可做多路共阳极输出 抗干扰强采用SOP89-5封装 三、应用范围强光手电筒,警示灯电瓶车照明,汽车照明LCD 背光驱动及洗墙灯景观 LED 点光源MR-16 LED 灯建筑照明 磁吸灯、导轨灯、轨道灯、天花板射灯、导轨射灯
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-03-05 09:52:19
|
显示全部楼层
2#
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-04-07 11:34:39
|
显示全部楼层
3#
DC-DC降压型共阳极大功率LED恒流驱动器景观灯照明IC
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|