查看:
12923
回复: 54 |
芯海CS32F030系列可以替换进口32F030系列
|
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-12-16 16:53:12
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CS32F030系列是芯海科技推出的32位工业级信号链MCU,采用ARM Cortex-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。 CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。 Datasheet下载:CS32F030数据手册_中文-V1.3.pdf 授权代理 QQ:934281213
|
youfishno
0
主题
15
回复 |
发表于2021-04-27 17:18:26
|
显示全部楼层
18#
官网? 官方销售店? 开发板? 等等配套的东西要有
|
|