查看:
757
|
回复:
0
|
SI24R1与RFN24LO1P/+兼容 与蓝牙互软件通讯开发资料
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2020-12-17 14:39:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SI24R1厂家与您一起进入Si24R1的世界:Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段, 专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。 SI24R1芯片工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
应用领域:无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、有源RFID、NFC、 智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、低功耗自组网无线传感 网节点。 (SI24R1与NRF24l01P兼容) 1.SI24R1接受电流比01P大0.5mA,实际系统工作中,芯片绝大部分时间处于 Shutdown和Standby状态下。所以,我们总的平均电流比NORDIC的小。 2.SI24R1芯片支持更大功率输出7dbm,NORDIC只有0dbm。 3.灵敏度: 2Mbbs -82dbm -83dbm 1M -85dbm -87dbm 250k -94dbm -96dbm
(设计注意事件) SI24R1是一颗专为低功耗无线通信应用场合设计的自有知识产权的2.4GRF芯片。 目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然 这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产 NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P, 给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国 外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实在很多客户在使用SI24R1的时候,通过 一定的控制与设计,是可以发挥SI24R1自己独特的特性功能的。不同芯片设计需要 不同的射频布线以及MCU的控制,下面分享几点SI24R1使用过程中的一些问题以及 解决办法: 1.进入低功耗(关断)模式后,功耗可能还在1mA左右,正常应该在1.5uA左右。 解决办法:由于芯片采用CMOS工艺,当芯片处于关断模式时,芯片的数字输入引脚 ,CE,CSN,SCK,MOSI,必须为低电平,不能为高阻状态或高电平。否则由于输入端累 积电荷,会导致 内部电路不能关断,而使得功耗增加。 2.当时用SI24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线 音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法: 友商的NRF24L01+不要求芯片底部的金属焊盘接地,SI24R1规格书上也没要求接 地,这是因为发射功率较低只有0dbm的情况,当芯片发射功率大于0dbm以后,芯片 底部的金属焊盘会有很多白噪声到地,而NRF24L01+的参考设计金属PAD下面有走3.3V走线移除的话,那些噪声会干扰到电源,从而会增加通信的丢包率以及通信距离。 有些网友在网上提出,使用SI24R1替换NRF24L01P电源处需要多加一个大电容去滤波 ,这种做法是在一定的设计上是可行的,但是还是有一些朋友的问题没有解决。故, 为达到更好的性能,特别是发射较大功率时,建议用户芯片底部PAD全部接地,将3.3V走线重新布线 Si24R1Datasheet.pdf NRF51822与NRF24LXX 通信浅析.zip |
|