查看:
1257
|
回复:
1
|
36V48V输入景观亮化 智能照明 智能磁吸轨道灯典型应用方案
|
ruisir
79
主题
35
回复 |
发表于2020-12-19 16:16:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
不知道从什么开始,磁吸灯就火遍了整个家装市场。磁吸灯不仅拥有轨道灯的优势,其快捷的安装方式和极简的装饰效果,更是让它迅速成为当下年轻人家庭装修时的首选。磁吸灯驱动也随时热门起来,越来越多的人来做磁吸灯驱动。 针对磁吸灯市场,惠海半导体运用自己的恒流芯片H6228推出了调光性能好的磁吸灯方案。对于磁吸灯调光方案,多数为2.4G拨码开关型的磁吸灯和2.4G双色调光调色磁吸灯方案。我司的磁吸灯方案具有优势的成本优势,同时也注重调光性能,能做到调光无频闪以及调光深度0.1%,调光曲线平滑,一致性高。 我司的磁吸灯方案采用H6228来制作方案,外围器件少,调光辉度高,达至65536级。以下,将芯片的特性分享出来: 1、H6228是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。H6228工作电压从4V到50V,提供可调的 输出电流,输出电流可达到1.5A。内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM模式调光和模拟调光,辉度可达65536 级。H6228内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。H6228电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6228采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。H6228采用SOT89-5封装。 2、低压无过冲、高端电流检测电流精度±5%、内置60V低压MOS、输入宽电压4~50V、输出电流可高达1.5A、最高开关频率:1MHz、高效率:最高可达98%、辉度控制频率:25KHz、滞环控制、无需环路补偿、内置智能温度保护、高温掉电流。 3、电路图以及调光曲线图
可以提供样品测试,欢迎来电咨询。 联系方式庞先生:15323519289 QQ:3007461762 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
ruisir
79
主题
35
回复 |
发表于2021-03-05 15:10:55
|
显示全部楼层
2#
降压恒流车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|