查看:
1137
|
回复:
2
|
H6228舞台灯恒流芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1%
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-12-31 11:20:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
描述 H6228采用线性调光和 PWM 调光。65536(256*256)级高辉调光。 H6228 是一款采用PWM 工作模式,高效率、外围元器件少、外置功率 MOS 管,适用于4-48V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 输出电流 60mA~1.25A 可调(根据散热条件)。 H6228 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H6228 带有输出短路保护和过温调节电流的功能。 H6228 采用高端电流检测,输出电流精度在 ±5%输出电流对输入输出电压以及电感不敏感芯片内部集成了环路补偿,外围电路简洁可靠。 H6228PWM 端口支持小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。 特点宽输入电压范围 4V~48V可设定电流范围 内置 15mA~1200mA固定关断时间控制内置抖频电路 降低对其他设备的 EMI 干扰 调光深度达0.1% 工作频率达 1MHz 可做多路共阳极输出 抗干扰强采用SOT89-5封装 应用范围强光手电筒,舞台灯 警示灯电瓶车照明,汽车照明LCD 背光驱动及洗墙灯景观 LED 点光源MR-16 LED 灯建筑照明 磁吸灯、导轨灯、轨道灯、天花板射灯、导轨射灯 典型原理图: 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-01-08 09:46:28
|
显示全部楼层
2#
这个方案对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,15323 519289大家一起来交流吧!
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-02-05 10:17:20
|
显示全部楼层
3#
【东莞市惠海半导体有限公司】 LED降压恒流磁吸灯导轨灯轨道灯天花板射灯IC芯片 LED降压恒流线性射灯线条灯无主灯吸顶灯长条灯IC芯片 LED降压恒流美颜灯摄影灯补光灯IC芯片 LED降压恒流智能家居照明IC芯片 LED降压恒流舞台灯IC芯片 LED降压恒流洗墙灯景观灯亮化照明DMX512调光驱动IC芯片 可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|