查看:
11288
回复: 27 |
GPS定位系统
|
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-09-29 16:05:00
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
今天先开个头,准备做一个GPS定位系统,虽说没有入选100强,不过和管理员沟通过,只要帖子质量高,还可以继续复活,那就继续努力.
|
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-09 14:41:47
|
显示全部楼层
6#
XXX (用简洁的文字告诉大家,您的作品主题是神马?)
1、作品简介 (用途、目的和意义) 作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片。 您这个电子制作的用途是什么?能实现那些功能? 为何要制作这个作品? 这个作品能给使用者或者社会带来哪些改变、益处或进步? 即:实用性,你自己觉得它体现在哪里? 2、作品亮点(如果有请写出) 您这个作品在设计、实现细节或思路上,用上了哪些新技术或者创新之处? 特别好的性能、参数指标也是一个亮点。 即: 创新性和趣味性,你自己觉得它体现在哪里?
3、系统构架图 用图框和箭头的形式,描述您的电子制作作品的组成构架。即方案图。 4、原理图 附上原理图的图片或者源文件(我们官方建议大家尽量用源文件上传) 如果是图片,请确保图片是清晰可辨的。 此外,还请用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 5、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件、关键器件即可,比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,能附上该芯片的购买链接地址那最好! 6、PCB实物图 附上PCB图的图片或者源文件(我们官方建议大家尽量用源文件上传) 如果是图片,请确保图片是清晰可辨的。 7、软件部分的描述(扩展选项,可不写) 如果您的作品涉及到软件或者固件,欢迎也介绍介绍。比如列出软件流程图、精彩 或关键部分的例程、源码或者全部源码(如果是您想开源的话)。 8、作品演示(扩展选项,可不写) 如果您的作品想给大家演示,欢迎您以视频的方式SHOW给大家看看。 9、总结 这个是作品文章的结尾,比如可讲讲您在完成这个作品的过程中的一些体会、碰 到的技术问题或调试经验、作品的未来规划、对我们主办方的建议和意见等等。 |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-09 14:42:53
|
显示全部楼层
7#
今天开始正式着手干起来,先把嘉立创的帖子格式贴上来,方便自己时时刻刻的对照.
|
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-11 09:11:12
|
显示全部楼层
8#
继续更新. 1.作品简介,GPS定位系统的历史背景以及作用 GPS系统最主要的作用其实就是定位,说的直接一点,所谓GPS就是无线电导航装置. 常规的导航装置其实就两大类,陆基和星基.早期的定位工具有很多,指南针,磁罗经.原理很简单,地球本身存在微弱的地磁场,通过精妙的装置检测出地球的磁北极和磁南极从而实现定位.不过这里需要注意磁北磁南和真北真南的区别. 由于本人长期从事船舶电子类产品开发,有幸接触到很多的船用定位装置,比如说磁罗经,电罗经,海图仪等,所以对这一块稍微有点心得.
|
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-11 10:39:32
|
显示全部楼层
9#
下面开始正式说说GPS的产生的背景,由于嘉立创的活动本身时间很充裕,所以我准备讲的细一点. 其实在上文所说的定位装置,比如说指南针,磁罗经,电罗经等,它的使用有局限性.首先地球磁场本身由于经纬度不同,磁场强度也不同. 其次由于地球本身的磁场很微弱,指南针等装置会受到各种外界磁场的干扰,造成方向定位角度偏差很大. 第三,指南针,磁罗经等本身的校准很繁琐,需要专人校验,这类人员,业界称为磁罗经校正工程师.以前我也花了一点时间学习磁罗经的校正,口诀很简单,东东上,西西下等,好久不摸索了,早忘光了. 第四,指南针,磁罗经这些装置本质上实现的还是二维定位,如果想精确定位,可能还需要海图仪等.本身二维定位就有其局限性,测量距离什么的还可以,但是测量方位,空间坐标那就没有办法了. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-11 10:50:40
|
显示全部楼层
10#
GPS系统方案最初由美国国防部,航空局,交通局等部门提出.GPS系统的前身是基于美国的星基系统海军导航卫星系统,又称Transit系统. 话说为了写好这一帖,我做了不少的功课.在卫星定位系统中,不得不提到老毛子的Tsikada系统.这两种系统最大的缺点就是每次定位时间很长,一般都在10-25分钟.这么长的时间定位对于早期的船用导航还说的过去,不过对于航空导航以及陆地导航,那就太慢了. 至于说Transit系统和Tsikada系统的优劣,那我就不得而知了.不过美国的Transit系统在1996年12月31日正式停用了,而老毛子的Tsikada系统一直在服役中. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-11 11:05:45
|
显示全部楼层
11#
介绍了GPS系统的前身以及技术背景,下面就说说它的作用吧. GPS系统的作用很简单,就是定位.大至上分为四类,陆用定位,航空定位,空间引导,航海定位. GPS的优点很多,首先就是精确定位,在水平坐标内,至少需达到22m,精度95%,垂直平面内27.7m,精度95%.其次需要实现全球覆盖,连续/全天候工作. 第三,快速定位,能为客户端提供迅捷的定位服务.第四,抗干扰能力强,不受外界电磁等杂散信号的干扰,鲁棒性强.GPS系统的优点基本就这么多了. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-11 11:14:01
|
显示全部楼层
12#
接下来说说GPS系统的组成.GPS系统本身非常复杂,但是大至可以分成三个组成部分,空间部分,地面控制部分和用户设备部分. 空间部分主要由星座和卫星组成.GPS星座由安排在6个轨道面上的24颗卫星组成,21颗正式工作卫星+3颗活动备用卫星.6个轨道面平均轨道高度为20200km,轨道倾角55゜,周期11h58min.保证24小时内在高度角15゜以上能同时观测到4至8颗卫星.GPS卫星的主要作用是发送用于导航定位的信号,特殊用途包括通讯,监测核暴等。 今天先更新到这里.刚开始的思路是直接通过单片机控制GPS接收机装置,实现卫星定位,然后就没有然后了.国庆七天在家想了又想,觉得还需要将GPS卫星系统的大至功能以及组成部分帮助大家梳理一遍.在很多电子工程师眼里,GPS接收模块其实就是个串口通信装置而已,这样的理解是否太简单了? |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-12 11:44:42
|
显示全部楼层
13#
继续更新. 昨天讲到GPS的空间部分,今天讲讲GPS系统的地面控制部分以及用户设备部分. GPS地面控制部分主要用于监测和控制卫星运行,编算卫星星历(导航电文),保持系统时间等. 其实说的通俗一点,GPS地面控制部分相当于人体的大脑,用于监测空间卫星的各项指标参数,同时指挥控制卫星的各种动作. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-12 12:50:20
|
显示全部楼层
14#
接下来说说GPS系统的用户设备部分.这部分是大多数工程师真正关心的地方. GPS系统的用户设备部分相对比较简单,主要由接收单元,天线单元,供电单元组成. 另外一个大家比较关心的就是GPS系统的通信协议.GPS系统采用的是NMEA数据格式码.何谓NMEA数据码呢? NMEA是一套定义接收机输出的标准信息,有几种不同的格式,每种都是独立相关的ASCII格式,逗点隔开数据流,数据流长度从30-100字符不等,通常以每秒间隔选择输出,最常用的格式为"GGA"格式,它包含了定位时间,纬度,经度,高度,定位所用的卫星数,一般还包括速度,跟踪,日期等. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-13 16:41:42
|
显示全部楼层
15#
今天手头上事情较多,更新晚了.GPS系统的前世今生以及整体架构和用途已经讲解完成了.后面开始正式动手制作实物. 不过为了让大家理解更直观一点,我找到了一张GPS系统的架构框图: 看到这张架构图,大家应该对于GPS系统有一个直观全面的认识了. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-13 16:42:49
|
显示全部楼层
16#
明天开始正式动手制作,希望通过我的帖子让大家对于GPS系统有一个全面的认识.
|
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-14 12:33:33
|
显示全部楼层
17#
今天继续更新.前面已经将GPS的前世今生介绍完毕,接下来就是实物的制作调试. 目前的步骤大至分为四步,第一步系统架构,包括硬件架构和软件架构,第二步原理图绘制,第三步万用板搭电路,第四步程序编写,第五步电路测试,第六步PCB板绘制. 目测三个月的时间做这款项目绰绰有余,接下来就是按照自己的计划按部就班的往前推进. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-17 11:03:36
|
显示全部楼层
18#
今天继续更新. 这个周末基本没有出门,将GPS系统的框架以及原理部分完成. 系统框图如下: |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-17 11:11:38
|
显示全部楼层
19#
刚开始电源部分是不准备做的,想直接通过电脑USB口实现供电,但是考虑到这款电路可以适应不同的供电环境,所以将供电部分整的稍微复杂一点. 该GPS系统可以通过220V市电取电,也可以通过锂电池供电,方便携带,还可以直接通过USB接口供电. 目前220V市电供电方案,准备采用反激电源拓扑实现,锂电池充电管理这一块通过buck型开关电源模式,至于说单片机的5V供电系统则采用通用的MC34063方案. 另外显示模块采用LCD12864,GPS采用NEO-6M模块,单片机采用STC89单片机,刚开始准备采用STC12系列的单片机,手头上正好有几片STC89系列的单片机,那就用现成的模块吧. 后续会一步一步的继续更新. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-21 16:22:44
|
显示全部楼层
21#
这几天确实比较忙,手头上事情较多,这会终于忙完一点了,有时间继续更新. 先把原理图传上来,共享给大家.原理图分两大部分,弱电控制部分以及强电控制部分. 弱电控制部分 pdf文件格式 |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-21 16:26:38
|
显示全部楼层
22#
|
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-10-21 16:35:10
|
显示全部楼层
23#
弱电控制部分以及强电控制部分仅仅是把初步原理图绘制结束,至于关键节点的元器件选型及计算还没有抽出时间来做,后面会一一将计算的方法以及步骤共享给大家. 刚开始仅仅想把弱电控制搭出来和大家分享分享,不过觉得仅仅玩数字电路以及现成的模块没有什么意思,于是加入强电控制单元,也就是一个小小的反激电源,将市电220V转为DC12V供给后面的弱电部分. 后面会将详细的计算过程以及方法贴出来,希望能帮助那些一直想学习开关电源的朋友. |
飞鸿踏雪泥
3
主题
26
回复 |
发表于2016-11-01 12:01:51
|
显示全部楼层
25#
首先很感谢楼主的宝贵意见,很感谢,谢谢. 推荐用LNK系列或者THX系列等集成开关管的IC 不使用PI公司的芯片的主要原因是想教大家怎么设计电源,而不是仅仅根据PI公司的技术手册依葫芦画瓢,最终还是不会做电源. UC3842本身很便宜,而LNK系列的集成片子相对价格高了.另外UC3842多了一个功率管,可能多了一点费用,但是能够教会大家怎么设计反激电源,这点小成本不算什么. |
|